• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Componenti Danfoss per Bruciatori qualificati per i Biocarburanti

  • Panoramica
  • Le soluzioni sono qui - Pompe Bio30 e Ugelli HVO
  • Prodotti compatibili e certificati per combustibili BIO
  • Differenti tipologie di Biocarburanti
  • Come acquistare
  • Garanzia
  • Maggiori informazioni sui Combustibili Bio

Il momento di agire è ora - il mondo si sta decarbonizzando

Il mondo sta intraprendendo un percorso di decarbonizzazione CO2 con l'obiettivo di ridurre le emissioni da riscaldamento del 50% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica CO2 entro il 2050.

In futuro i sistemi di riscaldamento a gasolio (inizialmente in Europa) utilizzeranno combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio. Diversi tipi di combustibili liquidi a emissioni zero sono già in produzione, prodotti da diversi tipi di materie prime. Questi combustibili possono essere utilizzati nelle moderne caldaie a condensazione senza la necessità di modifiche. Inoltre, è possibile utilizzare le attuali strutture di approvvigionamento. I combustibili per riscaldamento a zero emissioni sostituiranno i combustibili da petrolio.

A seguito della transizione ecologica globale per una neutralità carbonica, Danfoss ha convertito i suoi componenti bruciatori, rendendoli compatibili con questi nuovi biocarburanti di diversa origine e caratteristiche, che sostituiranno parzialmente o totalmente gli attuali combustibili convenzionali.

Le soluzioni sono qui - Pompe Bio30 e Ugelli HVO

Le nostre nuove pompe Bio30 e Ugelli HVO per l'industria di componenti per bruciatori, faranno parte del nostro portafoglio di soluzioni, aiutando i clienti a decarbonizzare e ridurre le emissioni da riscaldamento.

Prodotti compatibili e certificati per combustibili BIO

Le nostre competenze tecniche per i combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio

Differenti tipologie di Biocarburanti

E compatibilità dei componenti Danfoss per bruciatori

FAME
(Fatty Acid Methyl Ester)
HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil)
BtL
(Biomass-to-Liquid)
PtL
(Power-to-Liquid)
GtL
(Gas-to-Liquid)

Da olio vegetale (es. Rapeseed Methyl Ester - RME)

UCOME
da residuo come olio da cucina usato (UCO)

Da olio vegetale (es. Rapeseed)

HUCO
da residuo come olio da cucina usato (UCO)

Biomassa
Rifiuti domestici o industriali

Potenza

Basata sull’elettricità verde
(Elettricità rinnovabile)

Off gas
(Gas Naturale)

Pompe Danfoss Bio 30 Ugelli Danfoss HVO Prodotti standard Danfoss e componenti per bruciatori Prodotti standard Danfoss e componenti per bruciatori Prodotti standard Danfoss e componenti per bruciatori

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) è il termine generico chimico per il biodiesel derivato da fonti rinnovabili.

Viene utilizzato per estendere o sostituire il diesel minerale e il gasolio.

A base di olio vegetale (colza, soia, mais, barbabietola, ecc.), grassi animali, olio usato da cucina o rifiuti industriali grassi, che viene trasformato con metanolo in combustibile liquido ed è adatto come olio da riscaldamento.

Il FAME è generalmente mescolato con olio combustibile fossile in proporzioni variabili. Una miscela di 30% FAME e 70% di olio combustibile fossile è indicata come B30.

Tuttavia, livelli più elevati di contenuti FAME, anche fino al 100% FAME (B100), stanno diventando sempre più comuni.

Prodotto da olio da cucina usato, residui dell'industria alimentare e da oli vegetali (olio di colza, olio di soia, olio di mais ecc.), che non sono destinati agli alimenti.

HVO fa parte della famiglia dei combustibili paraffinici. È un biocarburante di seconda generazione, noto anche come biocarburante avanzato o diesel rinnovabile.

Può essere miscelato senza restrizioni con combustibili fossili.

Biomass-to-Liquid (BtL) è un processo in più fasi per la produzione di combustibili idrocarburici sintetici ottenuti dalla biomassa attraverso termochimica.

Generato da una varietà di materie prime vegetali come alghe, rifiuti, legno o paglia. I rifiuti urbani o dell'industria possono anche servire come fonte di carbonio nel processo.

Una potenziale riduzione dei gas serra fino al 90%.

Genera un combustibile liquido sintetico utilizzando elettricità rinnovabile, anidride carbonica dall'atmosfera o da altre fonti ed acqua.

Gas-to-Liquid (GTL) è un processo chimico in cui il gas naturale viene convertito in benzina o gasolio.

Un processo per generare vari idrocarburi a catena utilizzando il gas naturale presente nelle raffinerie.

Come acquistare

Contatta Danfoss e i partners Danfoss per avere informazioni dettagliate su dove e come acquistare.

Garanzia

Garantiamo le stesse Condizioni Generali di vendita e lo stesso periodo di garanzia dei nostri componenti per bruciatore standard.

Maggiori informazioni sui Combustibili Bio