Soluzioni Danfoss per applicazioni di desalinizzazione
Grazie alle tecnologie Danfoss per applicazioni di Osmosi Inversa da Acqua Marina (SEA Water Reverse Osmosis SWRO) quali le pompe ad alta pressione, i recuperatori di energia, i convertitori di frequenza ed i dispositivi di sicurezza e controllo dei fluidi, è possibile risparmiare fino al 65% di energia. Scopri di più…
Le risorse di acqua dolce stanno diventando sempre più rare in tutto il mondo. Infatti, enormi aree del pianeta sono aride e semplicemente non hanno accesso all’acqua dolce. Tuttavia, ci sono altri fattori che spingono a puntare sulla desalinizzazione. Si pensi ad esempio al mercato degli hotel. Molte strutture sono situate su isole in cui l’acqua
potabile è scarsa, o dove è semplicemente poco pratico estendere le reti idriche. L’ovvia risposta a questo problema è la desalinizzazione.
Per impianti di desalinizzazione, piccoli o grandi, Danfoss si differenzia per i suoi componenti principali. Il cuore di un impianto di desalinizzazione è costituito da quattro tecnologie principali: Pompe ad Alta Pressione, Dispositivi di Recupero Energetico, Convertitori di Frequenza (Drives), Dispositivi di Regolazione del Flusso.

Corso "Desalinizzazione - Introduzione alle tecnologie Danfoss"
L'obiettivo dei corsi di formazione sulla dissalazione è mettere a conoscenza sulle tecniche di dissalazione, delle loro applicazioni e delle attrezzature che fanno parte di questo processo.
Questo modulo introduttivo fornisce una panoramica sul funzionamento generico di un impianto di desalinizzazione e sulle principali tecnologie utilizzate.
Gamma prodotti per desalinazione

Pompe ad Alta Pressione
Le pompe a pistoni assiali ad alta potenza consentono di ottenere un funzionamento preciso ed efficiente da un punto di vista energetico, anche a carico parziale. Poiché sono facili da mantenere ed estremamente compatte, queste pompe sono sempre più frequentemente utilizzate impianti di dissalazione a osmosi inversa di piccole e grandi dimensioni, in tutto il mondo. Le pompe più grandi hanno rendimenti fino a 88 m3/ora.

Dispositivi per il Recupero Energetico
I più recenti dispositivi di recupero energetico Danfoss iSave (scambiatore di pressione e pompa booster) garantiscono tassi di efficienza fino al 94%. Flessibili e compatti, questi dispositivi sono facile da installare e da gestire. Sono disponibili flussi in uscita fino a 70 m3/ora

Convertitori di Frequenza
Nelle condizioni operative difficili di un impianto di desalinizzazione, i convertitori di frequenza devono essere in grado di funzionare in modo preciso e ottimizzato. La flessibilità è un’altra caratteristica chiave, per avere la possibilità di controllare tutti i tipi di motori, pompe e sistemi di raffreddamento. I drive devono anche compensare i picchi e le ondulazioni della linea di alimentazione elettrica, nonché la distorsione armonica.
Vacon® 100 Flow
Vacon® 100 X
Scopri di più sull'Aqua Drive FC 202 (VIDEO)

Dispositivi di Controllo e Sicurezza
Dispositivi di Controllo e Sicurezza di elevata qualità ed affidabilità adatti a condizioni ambientali critiche, tipiche degli impianti di desalinizzazione a osmosi inversa.
Le elettrovalvole sono utilizzate per controllare il dosaggio di prodotti chimici (ad esempio: coagulante, polimero, soda e acido solforico) in impianti di desalinizzazione.
Pressostati KP/KPI & Pressostati RT
Valvole Solenoide EV220B
Casi di studio

La raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno
Le soluzioni tecnologicamente avanzate di Danfoss hanno permesso ad Acciona di realizzare
un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la raffineria di Sarlux, in
Sardegna, abbattendo i consumi energetici rispetto alle soluzioni tradizionali.
Video

Collaborazione con l'industria
Abbiamo parlato con Juan Manuel Ortega, membro di ASERSA ad esperto in desalinizzazione, in merito alle opportunità che l’industria SWRO può offrire in Spagna, incluso il riutilizzo sostenibile dell’acqua, e la tecnologia di Danfoss per questa tipologia di progetti.
Contattaci
Per ulteriori informazioni, contattaci