Gli impianti più performanti del settore Food & Beverage sono "powered by Danfoss Drives"

  • Panoramica
  • Case story
  • Soluzioni
  • VLT® FlexConcept
  • Motion Control
  • Calcolatore di efficienza energetica
  • Eventi
  • Vuoi saperne di più? Sentiamoci!
Manutenzione predittiva con drives intelligenti

La manutenzione predittiva efficiente, è al servizio della buona frutta

Il Gruppo Rivoira si protegge dalla tempesta che potrebbe causare un blocco inaspettato del sistema di refrigerazione per la conservazione della raccolta delle mele.

Come? Con inverter equipaggiati con funzionalità Condition Based Monitoring, a garanzia di un'assoluta affidabilità dell'impianto e costi di manutenzione ridotti.

Per andare avanti dobbiamo guardare avanti

Per avere successo, oggi, serve un impianto che possa essere ampliato in modo rapido ed efficiente, più e più volte. Utilizzando inverter che si basano sulla tecnologia dei sensori e sulla manutenzione predittiva. Ecco perché ci siamo assicurati che i nostri inverter potenti, intelligenti e altamente compatti possano essere adattati alle tue specifiche esigenze, indipendentemente dal tipo di produzione.

The best food plants are powered by Danfoss Drives

Trasforma il tuo processo di produzione nel Food & Beverage

Per gestire la domanda alimentare in un mondo con una popolazione in continua crescita, i produttori devono imparare a fare di più, con meno.
Come puoi trasformare il tuo processo produttivo senza compromettere la qualità, nè aumentare OPEX e CAPEX?

Case story

Storie di successo con drives intelligenti

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Efficienza energetica a prova di futuro nel birrificio AB InBev Hoegaarden®

    Di fronte al progressivo invecchiamento delle macchine, e non potendosi permettere tempi di fermo, AB InBev Hoegaarden® ha scelto Danfoss iC7-Automation e VLT® OneGearDrive®, sapendo di poter contare su un'elevata efficienza energetica.

  • if (isSmallPicture) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery; } else if (isBigColumns) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery } else { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery }
    Controllo senza sforzi: Kohberg Bakery cresce con iC7-Automation

    DANIMARCA: Kohberg Bakery ha aggiornato la sua linea di trasportatori di produzione di panini, per implementare il controllo completo con sensori integrati e una facile scalabilità per l'adattabilità futura.

  • if (isSmallPicture) { Perché utilizzare inverter intelligenti con motion control integrato per le macchine produttrici di cialde?; } else if (isBigColumns) { Perché utilizzare inverter intelligenti con motion control integrato per le macchine produttrici di cialde? } else { Perché utilizzare inverter intelligenti con motion control integrato per le macchine produttrici di cialde? }
    Perché utilizzare inverter intelligenti con motion control integrato per le macchine produttrici di cialde?

    AUSTRIA: Il motion control è tradizionalmente sinonimo di controllo preciso di posizione, velocità e accelerazione. In genere, tali applicazioni richiedono soluzioni servoazionate complesse, oppure un inverter più un gruppo di controllo del motion aggiuntivo e un encoder. Con la funzione Integrated Motion Controller (IMC), Danfoss ha offerto a Bühler Group un'interessante alternativa al motion control servoazionato.

  • if (isSmallPicture) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept; } else if (isBigColumns) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept } else { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept }
    Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept

    L'ampliamento dello Stabilimento Barilla di Rubbiano (PR) ha portato alla realizzazione di due nuove linee produttive per sughi e una nuova area dedicata al trattamento delle carni, con una capacità produttiva potenziale di 120.000 t/anno di sughi pronti.
    La strategia di Barilla prevede una grandissima attenzione nel migliorare continuamente l’efficienza dei processi produttivi, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e i consumi idrici ed energetici.
    Danfoss VLT® FlexConcept® ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, flessibilità e affidabilità.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona frutta

    Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

    I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

  • if (isSmallPicture) { Brewing up real change at HEINEKEN; } else if (isBigColumns) { Brewing up real change at HEINEKEN } else { Brewing up real change at HEINEKEN }
    HEINEKEN, brindisi ad un cambiamento radicale nella linea di produzione

    In vista di una crescita del 15,2% entro il 2025 del mercato europeo della birra, HEINEKEN comprende che la sua linea di produzione deve essere all'altezza di tali obbiettivi, con macchine che devono garantire prestazioni costantemente affidabili ed eccellenti.
    Presso il birrificio Den Bosch, si erano venute a creare diverse problematiche nella linea di produzione.
    La soluzione era un aggiornamento della linea utilizzando inverter con funzionalità di manutenzione predittiva integrata.

Guidiamo il cambiamento in ogni ambito dell'industria alimentare 

Soluzioni

VLT® FlexConcept

Danfoss VLT FlexConcept

Danfoss VLT® FlexConcept - inverter, motore, motoriduttore ad altissima efficienza IE5

I moderni sistemi produttivi richiedono tecnologie inverter più efficienti, flessibili e affidabili, tutto finalizzato alla riduzione dei costi.

Per soddisfare questa esigenza, Danfoss ha sviluppato
VLT® FlexConcept®, un moderno sistema drives che utilizza una tecnologia motore innovativa, combinata con inverter
intelligenti, il tutto sviluppato come sistema unico.

MyDrive® ecoSmart

MyDrive ecoSmart - Calcola la classe di efficienza del tuo sistema inverter-motore

Motori, inverter e sistemi di potenza vengono classificati in base alla loro efficienza energetica.

  • Da gennaio 2015, in Europa, i nuovi motori IE2 devono obbligatoriamente essere controllati un variatore di velocità
  • Da luglio 2021, il requisito minimo di efficienza dei motori elettrici è la classe IE3
  • Da luglio 2023 il requisito minimo per i motori nella gamma 75-200 kW è IE4

E' la normativa IEC 61800-9-2 che definisce le classi IE per i inverter e le classi IES per i sistemi motore-inverter.

MyDrive® ecoSmart è lo strumento Danfoss che ti permette di calcolare la classe di efficienza del tuo sistema motore-inverter.

Una combinazione vincente!

  

Motion Control

Danfoss VLT® FlexMotion - sistema servodrive flessibile e modulare

Danfoss VLT® FlexMotion - sistema servodrive flessibile e modulare

Cerchi un sistema modulare nella progettazione della tua macchina in modo che si adatti nel migliore dei modi al tuo business? 

Danfoss VLT® FlexMotion™, è il sistema progettato per soddisfare oggi i requisiti di architettura delle macchine di domani. 

Calcolatore di efficienza energetica

Valuta in modo semplice e veloce il potenziale risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 e il risparmio sui costi utilizzando le soluzioni intelligenti di Danfoss Drives.

Il nostro calcolatore energetico è qui per aiutarti a stimare rapidamente il payback del tuo investimento.

General information

kW
hours
€/kWh
gCO2/kWh

Efficiency data

%
%

Il nostro calcolatore energetico fornisce una stima sui tuoi risparmi.

Per una risposta definitiva è necessario effettuare una valutazione più approfondita delle tue applicazioni.

Per un'analisi più precisa, il nostro esperto Fabio Galletti è a tua disposizione. Contattaci! 

Integrazione con programmi come Rockwell Studio 5000 in meno di 3 minuti

Connettività aperta e integrazione di sistema in pochi minuti

Tutti i vantaggi della scalabilità, senza lo stress di un'integrazione complessa

Sappiamo che ogni impianto di produzione ha esigenze e sfide diverse, motivo per cui vogliamo aiutare i nostri clienti a costruire sistemi all'avanguardia che consentano loro di fornire prestazioni incredibili senza sacrificare la qualità o la flessibilità.

Configura, monitora e combina i drives intelligenti Danfoss con qualsiasi tipo di motore, PLC e bus di campo per adattarli alla tua applicazione specifica e ottenere il miglior mix di efficienza, velocità e coppia.

I più, i nostri inverter sono davvero facili da installare: guarda questo video di un drive integrato con Rockwell Studio 5000 in meno di 3 minuti.

Partecipa al nostro webinar e scopri di più

Unisciti a noi, partecipa al nostro webinar dedicato alla produttività sostenibile nel Food & Beverage, il 13 e 14 dicembre. 
Scopri come ottenere vantaggi competitivi collaborando con Danfoss Drives:

  • Riduci costi e concumi energetici
  • Aumenta la produttività con inverter intelligenti
  • Ottieni maggiore efficienza e affidabilità
  • Riduci le emissioni di CO₂ e gli sprechi
  • Riduci fermi impianto e costi di manutenzione

Eventi

  • if (isSmallPicture) { Ci vediamo a SPS Italia dal 13 al 15 maggio; } else if (isBigColumns) { Ci vediamo a SPS Italia dal 13 al 15 maggio } else { Ci vediamo a SPS Italia dal 13 al 15 maggio }
    Ci vediamo a SPS Italia dal 13 al 15 maggio a Parma - PAD 3 Stand B049
    13 - 15 maggio, 2025, Fiere, Parma

    Dal 13 al 15 maggio incontriamoci a SPS Italia.

    Cerchi flessibilità e sicurezza per le tue macchine?
    La nuova serie di inverter iC7 e la nuova piattaforma VLT® FlexMotion di Danfoss Drives, sono la tua porta di accesso in una nuova dimensione di opportunità.
    Registrati utilizzando il codice di invito speciale e ottieni parcheggio gratuito.

    Ti aspettiamo a Parma dal 13 al 15 maggio, PAD. 3 - Stand B049

Vuoi saperne di più? Sentiamoci!

Contatta Fabio Galletti

Inizia ora il tuo viaggio nel settore Food

Se desideri sapere in che modo le nostre soluzioni possono supportare il tuo business, Fabio Galletti, Business Developer Food & Beverage e Packaging, è a tua disposizione.