La 7a Conferenza Globale Annuale sull'Efficienza Energetica dell'IEA si è tenuta a Sønderborg, in Danimarca, dal 7 al 9 giugno, e ha riunito più di 20 ministri provenienti da tutto il mondo.
Mentre il mondo sta affrontando la più grande crisi energetica dagli anni '70, la Conferenza Globale si è concentrata su come attuare rapidamente misure per ridurre l'uso dell'energia, con l'obiettivo di alleggerire la pressione dei costi sui consumatori, ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili e guidare il cammino verso il raggiungimento gli obiettivi climatici, sostenendo al contempo la creazione di posti di lavoro e la crescita economica.
Nuovo rapporto IEA: The value of urgent action on energy efficiency che evidenzia le azioni necessarie in materia di efficienza energetica.
Azioni e soluzioni
Trasformare i piani in azioni: le città si stanno attivando per diventare carbon neutral
Negli anni 2000, la città di Sønderborg si è trovata di fronte a diversi problemi: posti di lavoro prevalentemente a basso reddito, disoccupazione e forte calo demografico rispetto a qualsiasi altra regione della Danimarca. I politici locali, le aziende, le fondazioni attive sul territorio e diversi gruppi di cittadini hanno unito le loro forze e avviato una serie di iniziative per invertire la tendenza. Una di queste era il ProjectZero.
ProjectZero fu istituito come partenariato pubblico-privato nel 2007 con la visione di trasformare il sistema energetico del Comune di Sønderborg a zero emissioni di carbonio entro il 2029, favorendo la creazione di posti di lavoro e la crescita economica. Dal 2007, le emissioni di carbonio legate all'energia di Sønderborg sono state ridotte di oltre il 50%.
Le città sono un attore chiave per l’economia e molte di loro, come Sønderborg, stanno attuando azioni mirate per ridurre le emissioni. Ecco alcuni esempi tangibili che dimostrano il valore di un'azione tempestiva sull'efficienza energetica.
Leggi lo studio completo: ProjectZero, soluzioni locali a una sfida globale
Decarbonizzazione degli edifici
La soluzione: Aree urbane a zero emissioni
A fronte alla crescita globale, in tutto il mondo stanno nascendo nuove aree urbane. Il modo in cui vengono costruite è un fattore importante per la transizione ecologica. La nuova area urbana di Linde Haven, a Sønderborg, è stata costruita per soddisfare i più alti standard di sostenibilità, con particolare attenzione all'efficienza energetica. La progettazione ad alta efficienza energetica degli edifici consente a Linde Haven di essere riscaldata da un sistema di teleriscaldamento centralizzato a bassa temperatura.
Linde Haven verrà riscaldata con un sistema a bassa temperatura, potenzialmente in grado di ridurre le perdite di calore nella rete di distribuzione di circa il 31% rispetto a edifici simili riscaldati con reti che operano a temperature normali.
Decarbonizzazione della gestione dell'acqua
Gestione dell'acqua a basso impatto energetico per 200.000 persone
Il depuratore di Marselisborg
Gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un grande potenziale per la produzione di energia, sia sotto forma di elettricità che di calore. Nella città di Aarhus, il depuratore di Marselisborg, gestito da Aarhus Vand, è riuscito a ridurre il consumo netto di energia aumentando internamente la produzione di energia al tal punto che, in media, ora autoproduce energia sufficiente per soddisfare le esigenze del quasi intero ciclo dell'acqua del suo bacino d´utenza, vale a dire sia la fornitura di acqua potabile, sia il trattamento delle acque reflue, separando così il ciclo dell'acqua dall'energia.
Questo risultato fondamentale è il frutto di una strategia a due livelli: ridurre il consumo di energia, aumentando al contempo l´autoproduzione di energia.
Decarbonizzazione dell'industria
Lo stabilimento produttivo Danfoss di Nordborg, verso fabbriche a emissioni zero
Danfoss è la più grande azienda industriale danese. Le soluzioni Danfoss sono uniche, ma lo stabilimento di Nordborg in Danimarca non lo è. Con 250.000 m2 di strutture dedicate a produzione, amministrazione e collaudo, lo stabilimento Danfoss di Nordborg rispecchia gli stabilimenti di tutto il mondo.
Nel 2022, lo stabilimento Danfoss di Nordborg diventerà carbon neutral. Sfruttando delle soluzioni già disponibili commercialmente, tutte con un tempo di ritorno dell´investimento stimato in meno di 3 anni, i consumi energetici sono stati notevolmente ridotti.

Roadmap per la decarbonizzazione delle città

Il whitepaper: il valore trascurato dell'equazione verde

Il whitepaper “La principale fonte di energia non sfruttata al mondo. Il calore in eccesso" è disponibile per il download
Politiche pubbliche
Per sostenere un'azione più incisiva in materia di efficienza, l'IEA ha progettato una lista di politiche pubbliche per i governi (Policy Toolkit). Il toolkit fornisce un approccio pratico per accelerare le azioni a beneficio dell'efficienza energetica, guidando le città e i governi nella progettazione di provvedimenti politici efficaci, nel supporto delle decisioni e nella realizzazione delle azioni politiche.
Il toolkit si basa su tre elementi essenziali: regolamentazione, informazione e incentivi. Le infografiche che seguono evidenziano come la combinazione di questi tre tipi di misure possa promuovere in maniera efficace il cambiamento nelle città, negli edifici e nell'industria.
Fonte: IEA "The value of urgent action on energy efficiency" Global Conference on Energy Efficiency, 2022



Contattaci
Per qualsiasi domanda sul rapporto IEA o sulle raccomandazioni politiche, contattare Bruno Pedrotti, Responsabile Affari Pubblici - Regione Sud Europa, e-mail: bruno.pedrotti@danfoss.com
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni e tecnologie per il risparmio energetico e sull'iniziativa “Green Restart” di Danfoss, la preghiamo di contattare Matteo Ciancamerla, Country Head Sales Italy and South Mediterranean Regions, Danfoss Climate Solutions. Email: matteo.ciancamerla@danfoss.com