-
I regolatori di pressione differenziale come strumento per l'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento
PDF 3,8 MBIn questo articolo puoi saperne di più sui regolatori di pressione differenziale: come funzionano e quali vantaggi apportano, le applicazioni in cui vengono utilizzati, i vantaggi per gli utenti finali e per le aziende di teleriscaldamento. -
I controlli garantiscono la flessibilità per un maggior comfort del cliente e il risparmio energetico
PDF 9.765 KBL'aumento dei prezzi dell'energia, unitamente a una crescente domanda di comfort, porta a un ulteriore sviluppo delle tecnologie di teleriscaldamento al consumatore. Tale sviluppo comporta migliori possibilità di controllo e misurazione, in modo tale che il calore fornito al consumatore non venga sprecato. I condomini hanno un grande potenziale di risparmio energetico, perché tradizionalmente rappresentano una larga parte dei consumatori di teleriscaldamento nella maggior parte delle città. -
Impatto della riduzione della differenza di temperatura (dT) negli impianti di teleriscaldamento
PDF 335 KBQuesto articolo descrive le prestazioni degli scambiatori di calore progettati per lavorare a basse temperature di mandata e con una differenza di temperatura (dT) media logaritmica più ridotta rispetto a quelli in uso oggi. -
Unità di teleriscaldamento per il consumatore a bassa temperatura con micropompa di calore per la produzione dell'ACS
PDF 7.336 KBIn questo documento presentiamo e analizziamo la fattibilità di un'unità di teleriscaldamento per il consumatore con micropompa di calore per la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS) in una rete di teleriscaldamento a bassa temperatura (40 °C). -
Tendenze nel campo della ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento negli edifici plurifamiliari
PDF 7.942 KBLe attività di ristrutturazione edilizia nel campo della locazione di edifici plurifamiliari sono in aumento. Questo articolo descrive il caso della modernizzazione di un complesso di edilizia residenziale originariamente provvisto di sistema monotubo. -
Oscillazione della pressione nelle installazioni di teleriscaldamento
PDF 7.053 KBDanfoss commercializza regolatori di pressione per il teleriscaldamento da decenni, ma solo di recente abbiamo registrato un numero crescente di domande sulla questione delle oscillazioni di pressione nella rete di teleriscaldamento. Avevamo effettuato un'analisi approfondita in questo settore, leggi l'articolo.
-
Promuovere il teleriscaldamento
PDF 313 KBOggi, circa il 10% della produzione mondiale di elettricità viene utilizzato per la climatizzazione. Secondo studi internazionali, la domanda di raffrescamento degli edifici commerciali e residenziali crescerà in modo esponenziale nei prossimi anni, soprattutto nei paesi ad alto reddito e nelle economie emergenti di India, Cina e Sud America.
-
Bilanciamento idronico in un sistema di teleraffrescamento
PDF 7.365 KBNegli ultimi vent'anni, il numero di impianti di teleraffrescamento è aumentato rapidamente. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli impianti di teleraffrescamento odierni sono: • Più interessanti dal punto di vista economico • Più rispettosi per l'ambiente • Più efficienti
-
Le caratteristiche della valvola per le valvole motorizzate nelle sottostazioni del teleriscaldamento
PDF 3.512 KBIl presente documento descrive i risultati di un'indagine svolta in relazione allo sviluppo di una nuova caratteristica per le valvole di regolazione motorizzate per il servizio di acqua calda nelle sottostazioni di teleriscaldamento. Da un punto di vista teorico, il documento discute delle teorie di regolazione di base e dei rapporti fisici di importanza cruciale per questa applicazione, ivi compresi le importanti relazioni tra lo scambiatore di calore, il regolatore, il motore (attuatore) e la valvola di regolazione. Oltre che dall'analisi teorica, l'indagine è supportata da simulazioni dinamiche e dai risultati degli esperimenti di laboratorio. Il risultato dell'indagine è stato lo sviluppo di una nuova caratteristica della valvola, descritta in questo documento.
-
Controllo ottimale degli scambiatori di calore
PDF 4.811 KBIl presente documento riguarda il controllo degli scambiatori di calore ad alte prestazioni per la produzione di acqua calda. Alcune delle teorie sulla regolazione di base e sulle loro relazioni decisamente importanti vengono analizzati da un punto di vista teorico. Viene descritta una regolazione di nuova concezione, che pone i vari elementi di progetto nella prospettiva della teoria della regolazione.
-
Impianti di distribuzione nei condomini
PDF 3.278 KBIn un condominio, i due principali metodi di distribuzione del calore e dell'acqua calda sanitaria (ACS) sono il sistema a colonne montanti e il sistema decentralizzato con satelliti d'utenza. Nel primo caso, le perdite di calore dell'impianto di ACS possono essere superiori al calore netto per la produzione dell'ACS.
-
Simulazione dinamica dei satelliti d'utenza domestici.
PDF 3.185 KBDanfoss prosegue nello sviluppo di modelli di simulazione dei componenti HVAC, comprendenti apparecchiature di controllo che l'azienda produce per gli impianti di riscaldamento centralizzato e teleriscaldamento. Il documento fornisce alcuni esempi. Viene presentato l'esempio di una stazione di servizio per acqua calda sanitaria simulata.
-
Considerazioni sui costi dei vasi di accumulo rispetto agli scambiatori di calore per la produzione di acqua calda
PDF 515 KBLo scopo di questo articolo è fornire una valutazione economica dei due principi tipici della produzione di acqua calda, prestando attenzione all'impianto nel suo complesso.
-
Come evitare le oscillazioni di pressione negli impianti di teleriscaldamento
PDF 5.074 KBQuesto documento spiega la natura del regolatore di pressione differenziale in relazione all'oscillazione. Vengono presentati alcuni suggerimenti operativi per eliminare o ridurre le oscillazioni di pressione. Grazie alle conoscenze pratiche nel campo del controllo della pressione differenziale, è ora possibile risolvere i problemi di oscillazione della pressione in applicazioni già esistenti e offrire consigli specifici sulla corretta progettazione delle nuove applicazioni al fine di eliminare il rischio di oscillazioni di pressione. Leggi il documento completo per saperne di più.
-
Analisi del concetto di satellite d'utenza
PDF 716 KBIn alcuni paesi il concetto di satellite d'utenza sta diventando un modo comune per realizzare gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS) nei condomini. Tuttavia, in altri paesi è agli esordi. L'esperienza di questi paesi pone una serie di domande per la comprensione e la valutazione del concetto di satellite d'utenza. -
Linee guida pratiche per la creazione di impianti di riscaldamento residenziali plurifamiliari efficienti
PDF 7.156 KBQuesto documento mira a supportare i professionisti del riscaldamento nella creazione di impianti di riscaldamento a radiatori a due tubi senza lamentele e a efficienza energetica negli edifici (residenziali plurifamiliari). Le linee guida sono valide in caso di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione.
-
Autocalibrazione e protezione del motore nell'ambito della procedura di preimpostazione di un impianto di riscaldamento
PDF 819 KBAutocalibrazione: Impostazione adattiva di un regolatore elettronico acqua calda sanitaria. Protezione motore: Impostazione automatica di un regolatore in caso di basse prestazioni. Una condizione preliminare per il buon funzionamento dell'impianto di riscaldamento è che vengano effettuate le impostazioni corrette prima del suo utilizzo. È necessario effettuare alcune regolazioni per preimpostare i parametri di regolazione. Questo articolo parla di come viene effettuata l'impostazione automatica dei parametri di controllo dell'impianto e dei suoi benefici. -
Concetti di regolazione per le stazioni compatte per teleriscaldamento
PDF 706 KBQuesto articolo descrive la funzionalità di base di quattro concetti di regolazione, un regolatore termostatico, un regolatore proporzionale e il loro accoppiamento in parallelo e in serie. È incentrato sulla regolazione dello scambiatore di calore a piastre e l'indagine si basa su simulazioni dinamiche, ossia su modelli verificati alla luce delle misurazioni pratiche. -
Bilanciamento idraulico in un impianto di teleriscaldamento
PDF 756 KBPer ottenere il bilanciamento idraulico in un impianto spesso occorre controllare la pressione differenziale al livello necessario per operare la sottostazione, controllando così la portata nelle singole diramazioni. Il controllo della pressione differenziale e della portata di un impianto può comportare numerosi vantaggi per i clienti e le aziende di servizi. -
Ridurre le oscillazioni in un impianto HVAC
PDF 338 KBIn un impianto HVAC come in un impianto di lavorazione, in una struttura di teleriscaldamento o teleraffrescamento, possono verificarsi periodiche oscillazioni del circuito di regolazione. I motivi sono numerosi. Non-linearità del processo, eccessiva amplificazione del regolatore e un impianto sovradimensionato sono solo alcuni dei motivi.