Il teleriscaldamento è pronto ad affrontare le sfide del futuro
Nella direttiva sulle energie rinnovabili recentemente approvata dall'UE, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento rivestono un ruolo centrale. Esalta il potenziale offerto da questa tecnologia per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della CO2 del 20% entro il 2020 e induce ottimismo sullo sviluppo del teleriscaldamento nell'UE.
I vantaggi del teleriscaldamento sono indiscutibili e ben dimostrati. Ciò che è necessario, tuttavia, è la volontà di adottare un approccio comune verso l'approvvigionamento energetico e la comprensione del fatto che il miglioramento del sistema energetico è un progetto a lungo termine. I sistemi di teleriscaldamento ad alta efficienza come quelli presenti in Danimarca, Svezia e Finlandia non sono stati realizzati dalla sera alla mattina, ma nell'arco di decenni. Il sostegno pubblico e la pianificazione a lungo termine del riscaldamento sono fattori di successo cruciali.
Potendo essere alimentato da più combustibili, il teleriscaldamento non solo è adatto alle fonti di energia rinnovabili di oggi, ma anche a quelle di domani. Con lo sviluppo di nuove fonti di energia, l'attuale infrastruttura di teleriscaldamento sarà pronta per trasferire il calore agli utenti. Di conseguenza, gli utenti non sono obbligati a investire in nuove tecnologie, in quanto la nuova fonte di energia è stata messa efficacemente in funzione nell'impianto centrale. Ciò facilità la transizione a fonti di energia nuove e pulite.
A beneficio della società, dei consumatori e dell'ambiente, incoraggiamo l'uso del teleriscaldamento. La tecnologia è ben sviluppata ed è a prova di futuro, e dà la possibilità di sfruttare le grandi quantità di energia che attualmente vengono sprecate nella produzione di energia.
Direttiva UE per la promozione delle fonti di energia rinnovabili

Ecopolis - Riscaldamento della città sostenibile
Sicuro, sostenibile, scalabile - Il teleriscaldamento è una componente fondamentale per ottenere oggi risparmi reali nelle emissioni di carbonio.