Panoramica dei prodotti
Casi di studio
Contattaci
Clicca qui per contattare Danfoss Fire Safety A/S e scopri i sistemi SEM-SAFE® fire safety.
Danfoss Fire Safety A/S è leader globale nella vendita, nello sviluppo, nella produzione, nel collaudo e nella assistenza post vendita di sistemi antincendio fissi, certificati con il marchio SEM-SAFE®. L'innovazione è la nostra filosofia. Da decenni progettiamo e innoviamo i sistemi antincendio SEM-SAFE®. Questo ci garantisce di disporre dell'esperienza e delle conoscenze tecnologiche per offrire una gamma completa di sistemi antincendio SEM-SAFE® basati su due tecnologie chiave: water mist ad alta pressione e CO2 a bassa pressione. Stiamo progettando un futuro più sicuro per le persone e per i beni protetti negli edifici civili, nell'industria e nel settore navale.
Progettare un futuro più sicuro
Da un moderno grattacielo a un'università all'avanguardia, da una antica chiesa in legno a un super ospedale e a un trafficato aeroporto internazionale, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è la soluzione antincendio ottimale per ogni tipo di edificio. Oltre a una comprovata esperienza nel campo dell'edilizia, installiamo i sistemi antincendio SEM-SAFE® in un'ampia varietà di imbarcazioni. La sicurezza a bordo delle navi è fondamentale e questo richiede elevati requisiti per i sistemi antincendio. Non importa se si tratta del viaggio per il trasporto di merci attraverso l'oceano su una mega nave portacontainer, o di un viaggio di piacere verso una splendida isola in una crociera di lusso, il sistema antincendio SEM-SAFE® è la scelta perfetta per proteggere la nave e i passeggeri dal rischio di incendio, tenendo conto dell'affidabilità e della convenienza in termini di costi.
Al nostro interno lavoriamo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di componenti antincendio al fine di garantire prestazioni impeccabili e sistemi vantaggiosi in termini economici. Questo ci consente di consolidare la nostra leadership tecnologica a lungo termine.
SEM-SAFE® è un sistema antincendio water mist ad alta pressione che utilizza micro-goccioline, rilasciate nelle aree protette attraverso speciali erogatori. È costituito da un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di controllo e sezionamento, rete di distribuzione ed erogatori per la nebulizzazione dell'acqua. Il sistema è sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente. Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni, all'ampia area di copertura degli erogatori, al consumo minimo d'acqua, a un gruppo di pompaggio compatto e semplice nel design, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è la soluzione ottimale per la protezione antincendio.
Il sistema antincendio a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® è ideale per sale motori di grandi dimensioni. Il vantaggio del sistema antincendio a CO2 a bassa pressione consiste nel fatto che un unico serbatoio sostituisce un numero elevato di bombole di CO2 con un risparmio di circa il 50% in termini di peso. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione di un sistema a CO2 a bassa pressione sono più semplici, veloci e meno costosi rispetto a quelli di un sistema a CO2 a bombole.
In un nuovo ospedale danese è stato installato uno dei più grandi sistemi antincendio water mist al mondo. Gli erogatori sono forniti da Danfoss e questa soluzione ha consentito un risparmio di milioni di euro per l'ospedale.
I centri elaborazione dati rappresentano il fulcro della nostra moderna infrastruttura IT e la sicurezza dei dati in caso di incendio è un prerequisito fondamentale. Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è stato scelto per la protezione antincendio del data centre AM3 di Equinix nei Paesi Bassi, un importante centro elaborazione dati a supporto delle imprese in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, clicca qui (in inglese)
La Benjamin Franklin è la terza di una serie di navi che trasportano container ultra large per la CMA CGM. Scegliendo il sistema a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE®, il peso della nave è stato ridotto, rendendola in grado di trasportare sei container in più.
Per maggiori informazioni, clicca qui (in inglese)
Clicca qui per contattare Danfoss Fire Safety A/S e scopri i sistemi SEM-SAFE® fire safety.