Rendere il nostro mondo e la nostra vita più sostenibili
Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico per:
- migliorare il controllo di processo
- ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente
- ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore
- ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici
I convertitori di frequenza possono anche essere utilizzati per produrre energia da risorse naturali e rinnovabili quali il sole, il vento o le maree e trasmetterla alla rete elettrica o usarla per un consumo locale. Nelle tecnologie ibride, i convertitori di frequenza CA vengono usati per combinare le fonti di energia rinnovabili e le riserve di energia al fine di creare soluzioni totali di gestione dell'energia.
I drives sono anche noti con altre nomenclature quali convertitore di frequenza a velocità variabile, convertitori di frequenza regolabile, inverter a velocità variabile, variatori di velocità, convertitori di frequenza, inverter, drives e convertitori di potenza.
Ulteriori dettagli tecnici sui drives
Scopri la nostra gamma di inverter Danfoss Drives VLT® e VACON®
Scopri i mercati e le applicazioni in cui operiamo
Vai ai contatti di assistenza tecnica per inverter Danfoss Drives VLT® e VACON®
Lo sapevi?
- Le economie emergenti promuovono la crescita nel consumo energetico
- Il 20% del consumo energetico del mondo consiste in consumo di energia elettrica
- Più del 50% dell'energia elettrica viene usato da motori elettrici
- Il 75% dei drives viene utilizzato per il controllo di pompe, ventilatori e compressori
- Il consumo globale di energia elettrica potrebbe essere ridotto del 10% se gli inverter venissero usati in ogni applicazione idonea
La necessità di risparmiare energia al fine di salvaguardare l'ambiente è un fattore chiave nello sviluppo di dispositivi di controllo di velocità e i convertitori di frequenza offrono il metodo ottimale per controllare la velocità dei motori elettrici al fine di rispondere al fabbisogno di carico. Anche piccole modifiche nella velocità del motore possono provocare notevoli cambiamenti nel consumo energetico.
I convertitori di frequenza sono ben nascosti, ma svolgono un ruolo importante e imprescindibile nella vita moderna di tutti i giorni, rendendo il mondo e la nostra più sostenibili.