Documentazione e strumenti utili per le tue applicazioni sul trattamento acque e acque reflue
Benvenuti nell'hub dedicato al settore acqua
Tutte le informazioni più importanti per il tuo prossimo progetto sul trattamento acqua, le trovi qui! Oltre alla documentazione tecnica per inverter VLT® AQUA Drive e Soft starters VLT® MCD, troverai anche strumenti e software, video utili che ti guidano passo a passo nella programmazione dei tuoi drives, contenuti indispensabili per il tuo progetto di trattamento acqua.
Come funziona?
Abbiamo realizzato una raccolta di link ai singoli argomenti, in modo che possa trovare le informazioni necessarie. Tra questi vi sono brochure e manuali di progettazione, strumenti software e testi di capitolato, studi ed esempi applicativi.
In caso di ulteriori domande, trovi qui anche i contatti utili dei nostri esperti, che saranno lieti di assisterti con la loro vasta conoscenza del settore.

La manutenzione predittiva con inverter Danfoss
Funzionamento senza problemi per il massimo tempo di attività e costi di installazione ridotti anche sui sistemi esistenti
Si chiama "condition Based Monitoring" ed è la funzionalità che rende il tuo drives Danfoss anche più che intelligente.
Si tratta di una intelligenza artificiale integrata nel drive basata su Machine Learning e Edge Computing che permette di monitorare e predire problematiche inerenti a:
- Corto circuito sugli avvolgimenti statorici
- Monitoraggio delle vibrazioni sul motore elettrico
- Cambiamenti sulla curve di carico
Contattaci, non vediamo l'ora di darti tutto il supporto necessario!

Esperti in drives - Riccardo Bastero
Riccardo Bastero, Business Developer per il settore Acqua è a tua disposizione.
> Contatta Riccardo via email: riccardo.bastero@danfoss.com
> Contatta Riccardo su LinkedIn
Trova qui la documentazione tecnica e i tools utili per i tuoi inverter e soft starters Danfoss
Trattamento acqua e acque reflue con drives intelligenti

Intelligente, comunicativo, innovativo - l'inverter specifico per il trattamento acqua
Il VLT® AQUA Drive è l'inverter efficiente e robusto che garantisce un'elevata efficienza energetica e prestazioni elevate per applicazioni elettriche nel settore del trattamento delle acque e delle acque reflue.
Grazie a un'ampia gamma di funzioni standard, integrabili con altre opzioni, il VLT® AQUA Drive soddisfa al meglio le esigenze della tua applicazione.
Un drive utilizzabile sia per nuovi progetti che per progetti di retrofitting.
I progettisti possono trarre vantaggio dalla facilità di messa in servizio, dalle numerose funzionalità ottimizzate per applicazioni di trattamento acqua/acque reflue, dalle molteplici interfacce e dalla pluriennale esperienza di Danfoss Drives in questo settore.
Lanciato sul mercato dal 2006, il VLT® AQUA Drive continua a stupire e a garantire una dotazione completa e all'avanguardia per tutte le applicazioni di trattamento acque.

Soft Starters VLT® MCD 600 - Ottime prestazioni per applicazioni a velocità fissa
VLT® Soft Starter MCD 600 unisce le protezioni e i controlli avanzati più innovativi con un maggiore livello di intelligenza per prestazioni superiori nelle applicazioni a velocità fissa.
Niente batte l'esperienza e il know how Danfoss nel trattamento acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligenteLa conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koyambedu: 22% di riduzione del consumo energetico nell'impianto di trattamento delle acque reflueINDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sollevamento acque per l'irrigazione dei campi di MazzèL’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflueL'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
Novità Drives per il settore acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-Micro è ancora più facile da programmare ed ha la certificazione UL LZGH2/8giovedì 18 aprile 2024Ora puoi programmare il nuovo inverter iC2-Micro anche quando è scollegato dall'alimentazione, utilizzando un nuovo rapido adattatore.
Lo smart logic controller (SLC) integrato, offre flessibilità e un'installazione meno complessa.
Poiché il drive è certificato UL LZGH2/8, è possibile usufruire di un processo di certificazione del sistema più semplice nei sistemi HVAC/R con refrigeranti A2L. Con una gamma di potenza fino a 22 kW, questo azionamento serve ancora più applicazioni. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case story: Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligentevenerdì 17 novembre 2023Impianti di irrigazione a scorrimento convertiti in impianti a pressione, un progetto che ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condition-based monitoring con drives VACON®giovedì 13 luglio 2023Sai che puoi trasformare i tuoi drives in sensori più che intelligenti?.
Da oggi anche le serie di inverter VACON® NXP e VACON® 100 sono state ottimizzate per poter integrare facilmente la funzionalità Condition Based Monitoring.
Quindi puoi utilizzare i tuoi inverter come sensori per monitorare le condizioni del motore e dell'applicazione, aiutandoti a rilevare eventuali problematiche tecniche prima che abbiano un impatto sulla tua applicazione.