Liberare la potenza dei dati
Nell'attuale panorama industriale in rapida evoluzione, un efficace monitoraggio delle condizioni è fondamentale per garantire l'affidabilità, l'efficienza e la longevità delle apparecchiature critiche. Mentre la tecnologia continua a progredire,
Scegli l'interfaccia dati di manutenzione predittiva che preferisci
In questa sede esploreremo i vantaggi e le caratteristiche del monitoraggio da remoto in relazione al monitoraggio delle condizioni, concentrandoci in particolare sulle funzionalità offerte dal servizio DrivePro® Remote Monitoring.
Danfoss sa che ogni utente ha esigenze uniche. Pertanto, forniamo una gamma di interfacce per il monitoraggio delle condizioni per soddisfare le preferenze individuali. Tra queste:
- display grafici o Wi-Fi (LCP102 e LCP103)
- Modbus RTU integrata, opzioni bus di campo (PROFINET, EtherNet, ecc.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- Strumenti digitali VLT® Motion Control Tool MCT 10 con plug-in per il monitoraggio predittivo (CBM)/avviamento semplice
Le diverse interfacce utente consentono ai clienti di accedere e interpretare comodamente lo stato e i dati elaborati dalle funzioni integrate dell'inverter.
Protezione e visualizzazione migliorate delle informazioni di monitoraggio online
Uno dei principali fattori di differenziazione dell'offerta di Danfoss è come vengono elaborati i segnali dei sensori all'interno del convertitore di frequenza stesso. Questo non solo protegge l'applicazione, ma fornisce anche preziose informazioni di stato attraverso le interfacce utente. Questa funzionalità integrata garantisce agli utenti l'accesso diretto ai dati critici,facilitando una risposta rapida ai problemi e consentendo un rapido processo decisionale.
Come funziona la manutenzione predittiva da remoto?
Il servizio DrivePro® Remote Monitoring si collega al convertitore di frequenza del cliente tramite un browser web, collegato al Danfoss Cloud. Con il supporto degli esperti Danfoss, l'integrazione cloud-to-cloud è facilmente realizzabile, consentendo ai dati dei convertitori di frequenza bufferizzati di essere integrati senza problemi in qualsiasi piattaforma cloud o on-premise preferita, come Siemens MindSphere. Questa indipendenza dal sistema garantisce un'integrazione coerente in qualsiasi piattaforma di automazione, migliorando l'accessibilità e l'analisi dei dati.
Vantaggi di un sistema di monitoraggio online
In caso di guasto dell'inverter, gli utenti ricevono avvisi immediati, consentendo una risposta rapida e riducendo al minimo i tempi di fermo.
I dati e i parametri chiave dell'unità vengono memorizzati nel cloud, fornendo agli utenti un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali per la ricerca guasti e il processo decisionale.
Il servizio fornisce misurazioni accurate e in tempo reale e indicatori di prestazioni chiave (KPI) dalle unità, consentendo agli utenti di monitorare le tendenze delle prestazioni e di identificare potenziali problemi prima che si aggravino.
Il servizio DrivePro® Remote Monitoring garantisce l'accesso al supporto tecnico e all'esperienza dei tecnici Danfoss, assicurando agli utenti la fiducia e l'assistenza necessarie per la ricerca guasti di problemi complessi.

Il monitoraggio da remoto di motori di ventilatori inaccessibili
Nell'attrazione "Beat the Storm" dell'Universe Science Park in Danimarca, i motori sono fisicamente inaccessibili. Eseguire un controllo fisico del ventilatore, del motore e dei cavi richiede molto tempo. È quindi estremamente utile che, anziché smontare i motori per controllarli annualmente, si possano monitorare a distanza le vibrazioni e l'assorbimento di potenza. Il personale può intervenire tempestivamente per evitare che si verifichino guasti critici. In effetti, la funzionalità CBM funge da rete di sicurezza invisibile che protegge il sistema dall'interno.
Il monitoraggio da remoto aiuta a prendere le giuste decisioni
I servizi di monitoraggio da remoto migliorano le pratiche di monitoraggio predittivo, consentendo agli utenti di accedere ai dati fuori sede per prendere decisioni informate. Il servizio completo DrivePro® Remote Monitoring non solo fornisce avvisi immediati e una risposta rapida ai guasti, ma garantisce anche un accesso rapido alle informazioni vitali, alle funzionalità di manutenzione predittiva e all'assistenza di esperti. Abbinando il monitoraggio da remoto al monitoraggio predittivo, le aziende possono beneficiare di una maggiore affidabilità delle apparecchiature, un aumento della produttività e, in ultima analisi, di un vantaggio competitivo nell'attuale panorama industriale in rapida evoluzione.
Remote monitoring nel sistema di refrigerazione Rivoira
Nell'impianto di refrigerazione del Gruppo Rivoira, l'azienda Gaudino Refrigerazione utilizza i drives intelligenti Danfoss per controllare i compressori nelle celle frigorifere e garantire la conservazione in atmosfera controllata del raccolto di mele. La funzionalità di monitoraggio predittivo (CBM) integrata degli azionamenti utilizza l'analisi vibrazionale dei componenti rotanti per fornire agli operatori nuove funzioni di monitoraggio e diagnostica avanzata. La soluzione CBM si basa sulla capacità di acquisizione e di elaborazione dei dati del sistema dei
Il sistema di refrigerazione è inoltre dotato di un sistema di monitoraggio personalizzato DrivePro® Remote Monitoring. La tecnologia basata sul cloud consente ai tecnici di Gaudino Refrigerazione di accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a informazioni dettagliate sui convertitori di frequenza per 3 applicazioni: un condensatore evaporativo, un separatore di aspirazione e un serbatoio inerziale e di pompaggio da 15.000 litri per il glicole.