HFC a ridotta infiammabilità e basso GWP
Si registra una crescente attenzione nei confronti dei nuovi HFC a ridotta infiammabilità e basso GWP, nessuno dei quali è tuttavia ampiamente utilizzato oggigiorno. I principali refrigeranti di questo gruppo sono attualmente l'R1234yf, l'R1234ze e le miscele di questi composti con gli HFC non infiammabili. L'R1234yf e l'R1234ze sono due esempi di HFC non saturi, i cosiddetti HFO (idro-fluoro-olefine).
Gli HFC a basso GWP potranno avere un ruolo significativo in futuro, ma in genere sono solo meno infiammabili e quindi devono essere manipolati tenendo conto di questa caratteristica.
Proprietà dell'R1234yf
L'HFO R1234yf è un refrigerante a basso GWP alternativo all'R134a, con una pressione simile, ma con un rendimento volumetrico e una portata del raffreddamento leggermente inferiori. Il GWP dell'R1234yf (4) è nettamente inferiore a quello dell'R134a (1.430), e questo è uno dei motivi per cui è stato scelto dall'industria automobilistica europea come sostituto dell'R134a nell'A/C per auto. L'R1234yf è un componente importante nelle miscele di HFC a basso GWP più interessanti.
Proprietà dell'R1234ze(E)
L'HFO R1234ze(E) è un refrigerante a basso GWP alternativo all'R134a, con una pressione simile, ma con un rendimento volumetrico e una portata del raffreddamento inferiori. Sviluppato in origine come agente rigonfiante, il suo costo di produzione è inferiore a quello dell'R1234yf. Insieme all'alto peso molecolare, il costo è una delle ragioni per cui l'R1234ze(E) viene oggi preso in considerazione come sostituto dell'R134a nei chiller centrifughi per i sistemi A/C di grandi dimensioni. L'R1234ze(E) sarà un componente importante nelle miscele di HFC del futuro, proprio come l'R1234yf.
Sicurezza dei refrigeranti sintetici a basso GWP
Gli HFC a bassa infiammabilità devono essere manipolati in modo adeguato, sia per quanto riguarda la presenza di potenziali fonti di innesco sia rispetto alle normative e legislazioni pertinenti. Se utilizzati in modo responsabile, gli HFC a bassa infiammabilità possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Impatto ambientale dei refrigeranti sintetici a basso GWP
Gli HFC a bassa infiammabilità tendono a scomporsi in modo relativamente veloce nell'atmosfera. Questa caratteristica conferisce a questi refrigeranti un basso GWP ed è il motivo principale alla base del crescente interesse nei confronti di questi fluidi.