• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

IEC 60335-2-89 flammable refrigerant limit change

FAQ

Nuovi limiti di carica per i refrigeranti infiammabili: le risposte alle vostre domande

All’inizio del 2019, la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha rivisto il suo standard di sicurezza IEC 60335-2-89 e ha aumentato il limite di carica per i refrigeranti infiammabili negli apparecchi di refrigerazione commerciale autonomi.
Si tratta di una notizia importante, poiché il passaggio ai refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) significherà che la refrigerazione commerciale farà un uso crescente di refrigeranti infiammabili come il propano (R290) e l’isobutano (R600a).
Tuttavia, il cambiamento può potenzialmente causare confusione. Ad esempio, i nuovi limiti di tariffa entreranno in vigore in paesi diversi in momenti diversi, copriranno alcune applicazioni ma non altre e dipenderanno dalle dimensioni della stanza in cui l’unità può essere utilizzata. Per aiutarti, abbiamo risposto ad alcune domande comuni sui nuovi limiti.

I limiti di carica sono aumentati da 150 ga 500 g per i refrigeranti A3 più infiammabili. Per le alternative leggermente infiammabili (A2 e A2L), il limite è aumentato da 150 g a 1,2 kg.

Ma i nuovi limiti più elevati si applicano solo ad alcune applicazioni e solo in ambienti di una certa dimensione. Ci vorrà anche tempo per riflettersi nelle revisioni delle normative a livello nazionale.

È difficile da dire e varierà da paese a paese. Questo perché lo standard internazionale IEC è una raccomandazione internazionale volontaria. Per avere potere legale, dovrà riflettersi nelle normative di sicurezza locali di ciascun paese come gli standard ASHRAE, UL 60335-2-89 negli Stati Uniti, EN 60335-2-89 in Europa e GB9237 in Cina.

In molti casi, gli standard vengono rivisti secondo un programma rigoroso, quindi potrebbe essere necessario un ritardo fino a cinque anni prima che i nuovi limiti vengano ufficialmente rispecchiati nella legislazione nazionale.

In definitiva, i produttori sono responsabili della sicurezza delle unità che producono. In molti paesi esiste la possibilità di condurre una valutazione del rischio separata, al di fuori delle normative locali, ad esempio ai sensi della norma europea sulla refrigerazione EN 378.

Probabilmente, un produttore potrebbe utilizzare il nuovo standard internazionale come giustificazione per la sua valutazione del rischio secondo cui, fatte salve le restrizioni stabilite nel documento, i nuovi limiti più elevati sono sicuri.

Inizialmente la CEI si era pronunciata contro gli aumenti con un voto contrario. Tuttavia, questo voto “no” è stato successivamente contestato e ribaltato.

La situazione ha causato una certa confusione nel mercato, ma i nuovi limiti sono stati ora adottati dalla IEC e sono inclusi nella formulazione rivista della IEC 60335-2-89.

La norma rivista si applica per la prima volta agli apparecchi di refrigerazione commerciale ad azionamento elettrico, compresi i produttori di ghiaccio. Include anche:

  • Vetrina multi-scrivania
  • Espositori con porta in vetro
  • Raffreddatori di bottiglie
  • Armadi di servizio
  • Abbattitori
  • Armadietti accessibili
  • Armadi per gondole
  • Banchi gelateria
  • Contatori di preparazione
  • Congelatori per gelato

I refrigeratori per bevande alla spina sono inclusi se il compressore è integrato nell'alloggiamento del piano di lavoro e non è esterno all'unità.

Tuttavia, lo standard rivisto NON si applica alle vetrine frigorifere, ai distributori di gelato, ai distributori di acqua o alle celle frigorifere.

Sono interessati dalla norma gli apparecchi che includono qualsiasi circuito di refrigerazione con una carica di refrigerante pari o superiore a 150 g di refrigerante infiammabile. Come tali devono essere costruiti ed installati in modo che il loro funzionamento non provochi eccessive vibrazioni o punti di risonanza nelle tubazioni collegate al motore-compressore.

La conformità allo standard viene valutata in base a se:

  • L'apparecchio è installato in conformità con le istruzioni di installazione e viene alimentato alla tensione nominale o al limite superiore del campo di tensione nominale
  • La frequenza di alimentazione di qualsiasi motore-compressore a velocità non variabile viene variata in passi di 1 Hz tra 0,9 volte e 1,1 volte la frequenza nominale
  • La frequenza di alimentazione dall'inverter ai motocompressori a velocità variabile viene aumentata a passi di 1 Hz dalla frequenza minima alla frequenza massima nell'intervallo di velocità dell'apparecchio
  • L'ampiezza della vibrazione viene misurata in punti della tubazione con una grande ampiezza
  • Quando misurate con un filtro passa basso a 200 Hz, le vibrazioni rimangono al di sotto di un'accelerazione di 0,3 g RMS nelle parti contenenti refrigerante
  • I sensori di misurazione non influenzano il livello di vibrazione della linea

Le norme riviste sui refrigeranti infiammabili IEC 60335-2-89 si applicano agli apparecchi in cui il compressore è contenuto all'interno dell'alloggiamento principale dell'apparecchio.

Altre restrizioni includono:

  • Le unità condensatrici remote non devono contenere più di 150 g di refrigerante infiammabile in ciascun circuito di refrigerazione.
    I sistemi con refrigerante infiammabile devono essere sigillati ermeticamente, quindi i collegamenti saldati sono accettabili ma i collegamenti svasati non lo sono. Altri collegamenti, come O-ring e valvole di servizio Schraeder, possono essere accettabili, a seconda del loro design.
  • Le norme si applicano solo ai refrigeranti con una massa molare di almeno 30 kg/kmol. Cioè, i refrigeranti che sono più pesanti dell'aria, quindi affonderanno in caso di perdite.
  • Quando l'impianto è in funzione non deve generare eccessive vibrazioni nel compressore o nelle tubazioni ad esso collegate. Di seguito troverai maggiori dettagli su come questo viene definito.

I limiti di carica di refrigerante infiammabile nella norma IEC 60335-2-89 sono per circuito. È possibile avere una carica maggiore in un sistema se sono presenti più circuiti. Questo è considerato sicuro, poiché il rischio principale deriva da una perdita piuttosto che da un'accensione nel sistema stesso.

Per evitare un'atmosfera esplosiva in caso di perdita, le unità con cariche superiori a un certo limite possono essere utilizzate solo in ambienti che superano una dimensione minima del pavimento.

La dimensione della stanza viene calcolata in base alla carica di refrigerante e al limite inferiore di infiammabilità (LFL) del refrigerante. Il produttore deve esporre la restrizione in modo ben visibile, su un'etichetta standard conforme alla norma IEC 60417-6415.

La dimensione minima della stanza (in m2) è pari a:

  1. la carica di refrigerante (in kg), divisa per
  2. un quarto del LFL (in kg/m3) moltiplicato per 2,2 (l'altezza presunta del locale)

Quindi, ad esempio, un sistema con 153 g di R290 richiederebbe una superficie minima di:

0,153 kg / 2,2 mx (0,25 x 0,038 kg/m3) = 7,3 m2

Ma con un sistema da 494 g di R290, l'area richiesta è molto maggiore:

0,494 kg / 2,2 mx (0,25 x 0,038 kg/m3) = 23,6 m2

Il produttore deve garantire che i calcoli siano corretti e che l'unità sia etichettata correttamente, in modo conforme allo standard. È tuttavia responsabilità dell'utente garantire che l'unità sia installata in modo conforme alle normative.

SÌ. Il limite si applica a ciascuna unità separatamente e non è necessario dividere la superficie tra di loro. Questo perché il rischio che più unità perdano contemporaneamente, e quindi creino un'atmosfera esplosiva, è molto basso.

La norma IEC 60335-2-89 richiede che un sistema con più di 150 g di refrigerante infiammabile sia progettato in modo da non generare vibrazioni o risonanze eccessive nelle tubazioni del compressore.

Lo standard stabilisce un limite di vibrazione di 0,3 g RMS (misurato con un filtro passa basso di 200 Hz) dal 90% al 110% della frequenza nominale del compressore o sull'intero intervallo di velocità di un compressore a velocità variabile.

No, la PED è rimasta invariata e i sistemi venduti in Europa devono ancora essere conformi. Vale la pena notare che la PED non distingue tra i refrigeranti A2L e A3: le regole si applicano allo stesso modo a tutti i refrigeranti infiammabili.

IEC 60335-2-89 è uno standard internazionale volontario, che informa le normative locali nei paesi di tutto il mondo. Ogni paese applica quindi le proprie regole come al solito.

IEC 60335-2-89 è uno standard internazionale volontario, che informa le normative locali nei paesi di tutto il mondo. Ogni paese applica quindi le proprie regole come al solito.