Recupera, ricicla e rinnova
Le nuove normative sui refrigeranti e l’eliminazione graduale degli HFC stanno rimodellando il settore, con l’obiettivo di ridurre significativamente le emissioni nocive di gas fluorurati. Trasforma con noi il tuo approccio al raffreddamento.
Le normative sui refrigeranti e la conseguente eliminazione graduale degli HFC avranno, e hanno già avuto, effetti di vasta portata sul settore del raffreddamento. Le normative mirano a ridurre fortemente le emissioni di gas fluorurati, obiettivo che può essere raggiunto in tre modi:
Garantire la tenuta delle apparecchiature
Utilizzo crescente di refrigeranti a basso e bassissimo GWP
Limitare le vendite di HFC nell’UE attraverso l’eliminazione graduale degli HFC
In qualità di fornitore di tecnologie e soluzioni HVACR, ci impegniamo a progettare e produrre componenti di alta qualità che prevengono le perdite di refrigerante. Supportiamo inoltre attivamente la transizione dei refrigeranti offrendo una gamma completa di soluzioni refrigeranti a basso GWP. Diamo uno sguardo più da vicino alla gestione del ciclo di vita del refrigerante e al ruolo svolto dagli installatori nella gestione dei refrigeranti già presenti sul mercato.
Passaggio 1: recuperare il refrigerante
A seconda della geografia si applicano normative diverse. Ma in generale, gli operatori, i tecnici e gli installatori nel settore del raffreddamento devono garantire che il recupero dei refrigeranti venga effettuato da personale certificato e che i refrigeranti vengano riciclati, recuperati o distrutti.
Il recupero del refrigerante offre numerosi vantaggi:



Passaggio 2: riciclare o recuperare il refrigerante
Una volta recuperato il refrigerante, hai tre opzioni: riciclare, recuperare o distruggere.
Quando si decide quale opzione scegliere, è importante comprendere che i refrigeranti riciclati sono prodotti non certificati, progettati per essere riutilizzati in loco. Se si vuole reintrodurre il refrigerante sul mercato, è necessario che venga recuperato, dove possa essere purificato, certificato (secondo gli standard normativi appropriati) e garantito da un impianto autorizzato.



Danfoss: il tuo partner per la transizione dei refrigeranti
Siamo qui per guidarti attraverso la transizione del refrigerante, aiutarti ad adattare la tua attività alle normative in evoluzione e trovare le soluzioni più sicure, convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico per le tue installazioni.