• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Politiche e regolamenti sui refrigeranti

HFC

Riduzione graduale degli HFC

Le regolamentazioni, sia a livello nazionale che internazionale, sono state alcune delle principali motivazioni per stimolare gli investimenti in nuove tecnologie. Importanti riduzioni degli HFC sono già state imposte all'industria. Le misure per ridurre il consumo di HFC sono principalmente imposte dalla regolamentazione, e tutte mirano a porre limiti di consumo all'interno del mercato.

Scopri di più Leggi di meno

Le misure di orientamento specifiche sullo sviluppo del mercato, come i limiti di GWP (Global Warming Potential o Potenziale di Riscaldamento Globale) per determinate applicazioni, spesso generano sfide per la prontezza del mercato e per gli standard di sicurezza applicabili. Quando vengono redatte nuove normative, l'obiettivo è quello di includere e bilanciare le misure di orientamento e le preoccupazioni dell'industria.

Gli HCFC, in particolare l'R22, sono già stati eliminati in tutti i paesi non in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo hanno iniziato il phase-out degli HCFC nel 2015 e continueranno fino al 2030. È importante notare che l'HCFC R22 può essere utilizzato in molte applicazioni diverse, il che rende la fase di eliminazione una sfida poiché nessun singolo refrigerante a basso GWP non infiammabile può sostituirlo.

Riduzione graduale del consumo di HFC e protocollo di Montreal

Nell'ottobre 2016, la riduzione graduale degli HFC sono state concordate e sono diventate parte del Protocollo di Montreal, chiamato anche Emendamento di Kigali, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Se ratificato da un paese dopo tale data, l'Emendamento di Kigali entrerà in vigore nel paese 90 giorni dopo. Esiste un'attività speciale volta a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre gradualmente gli HFC, denominata Kigali Cooling Efficiency Program (KCEP). Il KCEP dovrebbe stimolare l'introduzione di tecnologie sostenibili nel segmento del raffreddamento, in rapida crescita.

Quadro legislativo e soluzioni industriali

Oltre ai meccanismi di riduzione ed eliminazione graduale discussi in precedenza, molti governi stanno adottando misure per ridurre il consumo di refrigeranti ad alto GWP, come tasse ponderate in base al GWP. Ad oggi, Spagna, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno imposto tasse sugli HFC. Inoltre, incentivi nazionali sotto forma di sovvenzioni sui refrigeranti a basso GWP sono attualmente utilizzati in molti altri paesi.

Approfondimenti

Ulteriori informazioni tramite i collegamenti esterni qui sotto