• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Le eccellenti prestazioni dei termostati digitali per radiatori aumentano di molto l'efficienza energetica

martedì 30 giugno 2020

Perché non andare fino in fondo nel tuo prossimo progetto di ristrutturazione green? 

Avventurarsi nelle tecnologie intelligenti può offrire importanti riduzioni energetiche in una famiglia e portare le case dei tuoi clienti nel 21° secolo del riscaldamento intelligente. Scopri come puoi offrire l'ottimizzazione digitale dei sistemi di riscaldamento esistenti con questa tecnologia avanzata per il controllo dei radiatori.

Incontra il futuro dei controlli per radiatori


La nuova arrivata nella famiglia smart heating! Basata sulla tecnologia Zigbee, Danfoss Ally™ ora parla lo stesso linguaggio wireless di tantissimi altri dispositivi per la smart home in tutto il mondo. Danfoss Ally™ dispone inoltre di un'interfaccia API aperta. L'API aperta consente ad altri operatori energetici di accedere a dati e approfondimenti dall'esperienza di Danfoss nella termoregolazione. Ciò offre all'utente finale l'esperienza completa della casa intelligente.

Le teste termostatiche elettroniche per radiatori aprono la strada alle abitazioni del futuro, che saranno dotate di numerose tecnologie per gestire l'energia in modo intelligente. Oltre a garantire un tempo di reazione alle variazioni termiche da record di appena 1 minuto, possono essere collegati ai sistemi di domotica come Alexa e sono dotati di un'app per il controllo da remoto. È inoltre possibile impostare dei programmi di modo che il riscaldamento si adatti automaticamente ai ritmi dell'abitazione, per esempio riducendo la temperatura quando si è a lavoro o durante la notte.

Ottimizzare il calore in modo che segua i ritmi dell'abitazione offre l'entusiasmante opportunità di ottenere fino al 30% di risparmio energetico. Questa riduzione di CO2 è facilmente realizzabile. Inoltre, i termostati elettronici per radiatori offrono programmazione, rilevamento di finestre aperte e molte altre funzioni di integrazione, consentendo di risparmiare energia e aumentare il comfort. Scopri di più su tutte le interessanti funzioni.

Guarda il breve video di seguito su alcuni dei benefici principali dei termostati elettronici per radiatori.

Come funzionano i termostati elettronici per radiatori?

E' un dato di fatto che molti professionisti del riscaldamento non si sentano ancora al 100% a proprio agio nel suggerire questo tipo di soluzione, per via di tutte le domande che potrebbero scaturire sul suo utilizzo e sulla tecnologia impiegata. Niente paura! Sappiamo che l'IT non è il tuo campo! Vogliamo aiutarti nel raccomandare questo prodotto ai proprietari di abitazioni che desiderano sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove soluzioni di riscaldamento intelligente del 21° secolo.

Bilanciamento automatico con funzioni intelligenti

I termostati elettronici come Danfoss Eco™ sono dotati di funzioni che regolano il perfetto bilanciamento idronico senza il bisogno di calcoli delle preimpostazioni o di regolazioni manuali delle valvole. Il bilanciamento della portata di acqua nel sistema dei radiatori avviene in automatico, perché il Danfoss Eco™ percepisce sia la temperatura dell'acqua nelle tubazioni sia la temperatura dell'aria nell'ambiente. Conoscendo queste due informazioni, è in grado di regolare la portata dell'acqua della valvola in maniera molto precisa sulla base delle impostazioni di temperatura.

Il rapidissimo tempo di reazione di 1 minuto allerta Danfoss Eco™ entro 60 secondi dalla variazione di temperatura, consentendogli di bilanciare rapidamente piccole alterazioni prima che si trasformino in grandi abbassamenti di temperatura percepibili. Questo processo garantisce inoltre un comfort senza paragoni per i residenti, perché il Danfoss Eco™ avvertirà e regolerà le più piccole fluttuazioni di temperatura prima che le persone si accorgano della variazione di temperatura. Il risultato? Abitazioni con un costante e perfetto bilanciamento termico e un ridotto consumo di energia.

I termostati elettronici funzionano a batteria con una durata di circa 2 anni se usati correttamente.