Il funzionamento interno delle valvole termostatiche per radiatori

martedì 19 luglio 2022

Ha quasi un secolo di vita, una tecnologia semplice ma geniale che continua ad affermarsi.

Conosci l'importanza del ruolo delle valvole termostatiche per radiatori nella trasformazione ecologica degli edifici europei? Ogni anno si consumano enormi quantità di energia a causa dell'inefficienza del riscaldamento degli edifici. Ma possiamo migliorare! Scopri il funzionamento interno della valvola termostatica e come puoi aiutare i tuoi clienti a ottimizzare il controllo dei termosifoni.

Magia o semplicemente un'ottima progettazione? Un meccanismo automatico che opera senza alcun input esterno di energia.

Come si crea un'infinita capacità di aprire e chiudere una valvola senza alcun input esterno di energia? Basta mettere insieme un grande team di ingegneri con la determinazione di risolvere l'impossibile. Il risultato è straordinario. Un prodotto piccolo, semplice e allo stesso tempo geniale per il controllo dei radiatori.

In che modo? Si tratta di una delicata miscela di gas e di sfruttamento dei ritmi di espansione e contrazione naturali al variare della temperatura. Il cuore del termostato è un soffietto. Questo soffietto contiene una sostanza speciale che si espande e si contrae, influenzando la molla all'interno della testina che aprirà e chiuderà la valvola. Quando la temperatura ambiente aumenta, il gas all'interno del soffietto si espande e la valvola si chiude, riducendo il flusso di acqua calda attraverso il radiatore. Quando la temperatura scende al di sotto della temperatura ambiente preimpostata, il soffietto a gas si contrae automaticamente e apre la valvola per aumentare il flusso di acqua calda fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Al contrario, in Europa sono 500 milioni le valvole manuali che funzionano con un meccanismo di apertura e chiusura totale della maniglia senza alcuna regolazione della temperatura, con un conseguente enorme spreco di energia.

Nel video qui sotto puoi vedere il semplice funzionamento del valvole termostatica meccanica per radiatori:

Conosci la differenza tra termostati a gas, a liquido, a cera ed elettrici??

Le valvole termostatiche per radiatori non sono tutte uguali, ma funzionano con diversi tipi di fluidi all'interno del soffietto. È importante il tipo di mezzo che controlla l'apertura e la chiusura della valvola. Può trattarsi di cera, liquido, gas o elettronica, con una differenza di tempo di reazione notevole che varia da 1 a 40 minuti!

Testa termostatica a gas Danfoss RA2000™: il segreto è nella miscela di gas..

Il gas è il mezzo più veloce che abbiamo a disposizione per la gamma meccanica. Bastano 10 minuti perché la miscela di gas del nostro Danfoss RA2000™ reagisca al cambiamento di temperatura. La miscela è delicata e ottimizzata negli ultimi 75 anni. Infatti, ogni singola valvola termostatica per radiatori Danfoss è unica e contiene un mix di gas diverso. La carica a gas personalizzata compensa anche le più piccole variazioni nelle altre parti del radiatore. In questo modo, ogni valvola termostatica offre la stessa assoluta precisione nella regolazione automatica della temperatura. Anche se questo piccolo prodotto potrebbe non sembrare un elemento di spicco sui termosifoni che si vedono ogni giorno, si tratta di un notevole lavoro di ingegneria semplicistica.

Tempo di reazione – la caratteristica fondamentale delle valvole termostatiche per radiatori che pochi conoscono.


La parola "tempo di reazione" ti fa venire in mente qualcosa? Se no, non sei il solo. La maggior parte dei professionisti del settore non è al corrente del fatto che questa piccola informazione dice molto sulle prestazioni di una valvola termostatica per radiatori. Con tempo di reazione si intende il tempo necessario affinché il radiatore rilevi una variazione di temperatura e inizi a compensarla aprendo o chiudendo la valvola per abbassare o aumentare la temperatura nella stanza, in modo da raggiungere la temperatura impostata desiderata. Non è il tempo che il sistema impiega per ripristinare la temperatura impostata nella stanza, ma il tempo che impiega prima di rilevare la variazione e iniziare il processo di compensazione.

Tempi di reazione da 40 minuti a 1 minuto

Le valvole termostatiche per radiatori di vecchia generazione utilizzano la cera all'interno del testina per espandere e contrarre il soffietto. Le valvole a cera impiegano 40 minuti per rilevare una variazione e solo dopo possono iniziare a compensare lo squilibrio di temperatura. Ciò significa che ci vuole molto tempo prima di ripristinare la temperatura di comfort nella stanza. Non è così piacevole.

La nuova generazione di valvole ternmostatiche utilizza liquido o gas per controllare l'espansione e la contrazione all'interno del radiatore. Le testine a gas sono le più veloci al mondo nella categoria delle valvole meccaniche, con un tempo di reazione di soli 10 minuti. Il merito è della speciale miscela di gas sensibile alla temperatura, in grado di rilevare le variazioni molto più velocemente rispetto al liquido.

Tuttavia, non può battere il notevole tempo di reazione di 1 minuto dei termostati elettrici di ultima generazione.

Scopri la nostra selezione completa di valvole termostatiche

Dal controllo meccanico al controllo elettrico dei radiatori del 21° secolo

Le valvole termostatiche elettriche aprono una nuova dimensione per il controllo intelligente dei termosifoni. Al di là del tempo di reazione di 1 minuto, sono in grado di connettersi a sistemi di automazione domestica come Alexa e sono dotati di un'app per il controllo a distanza. È anche possibile programmare orari, in modo che il riscaldamento si adatti automaticamente ai tuoi ritmi domestici, ad esempio abbassando la temperatura quando sei al lavoro o stai dormendo.

L'ottimizzazione del calore per soddisfare i ritmi quotidiani offre l'opportunità di risparmiare fino al 30% di energia. È un potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 che aspetta solo di essere sfruttato dai proprietari di casa di tutto il mondo. Inoltre, le valvole termostatiche elettriche per radiatori sono dotate di funzioni di regolazione automatica, di programmazione, di rilevamento delle finestre aperte e di un'integrazione molto più efficace con le abitazioni.

 

Tuttavia, molti professionisti non si sentono ancora a proprio agio nella vendita di questo tipo di prodotti, a causa di tutte le domande sull'uso e sulla tecnologia che i proprietari di casa possono avere. Non preoccuparti, sappiamo che non sei un esperto di informatica! Abbiamo cercato di rendere più accessibile possibile la scelta di questo prodotto per le famiglie che desiderano avvicinarsi al 21° secolo e sfruttare appieno le nuove opzioni digitali per il riscaldamento intelligente.

Scopri di più sullo Smart heating

Le classiche valvole meccaniche per radiatori possono essere più longeve della maggior parte degli oggetti in casa.


Le valvole termostatiche elettriche sono affascinanti, ma non possono competere con la durata delle classiche valvole termostatiche meccaniche, che sono in grado di durare più a lungo della maggior parte degli altri oggetti presenti in casa. Il meccanismo automatico, grazie al gas contenuto nel soffietto, non richiede alcuna fonte di alimentazione, a differenza delle valvole termostatiche elettriche, che vengono alimentate da batterie e durano circa 2 anni in condizioni d'uso normali. È proprio questo il bello della tecnologia che sta alla base delle valvole termostatiche per radiatori meccaniche, malgrado non siano in grado di interagire con i comandi vocali come Amazon Alexa e di sincronizzarsi con gli altri dispositivi presenti in casa.

Installazione rapida e a lunga durata


Il Danfoss RA2000™ può essere installato in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi grazie alla connessione easy-click. Il sistema funziona subito, e non richiede ulteriori calibrazioni o regolazioni.

Inoltre, la robusta struttura garantisce una durabilità di 30 anni e oltre senza necessità di manutenzione e viene fornita con 5 anni di garanzia del produttore e addirittura 10 anni di garanzia se abbinata a una valvola Danfoss.