Per molti anni Danfoss ha avuto un ruolo importante portante nell'assicurare condizioni igieniche adeguante nelle reti di distribuzione Acqua Calda Sanitaria di ospedali, hotel, abitazioni e altri tipi di edifici. La nostra valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV abbinata al nuovo regolatore elettronico CCR2+ per il controllo di processo di disinfezione e registrazione della temperatura, sono stati sensibilmente migliorati a vostro beneficio.
Scopri l'intera gamma di prodotti Danfoss dedicata agli Hotel
Bilanciamento termico
La base di un sistema di distribuzione di Acqua Calda Sanitaria Domestica (ACS) è il bilanciamento termico. Le valvole di circolazione termostatica si installano nelle reti di distribuzione di acqua calda sanitaria e sono settate su una temperatura determinata temperatura minima dell'acqua. Attraverso il controllo della temperatura di ritorno, il sistema DHW si bilancia in modo automatico e dinamico. Le valvole di circolazione termostatica migliorano il rendimento, il comfort degli utilizzatori e prevengono il rischio di contaminazione da batterio della Legionella.
Upgrade delle valvole MTCV
La valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV di Danfoss è stata per molti anni una valvola affidabile e robusta. Oggi è stata perfezionata ulteriormente. Il materiale all'interno del cono principale della valvola è stato migliorato utilizzando un polímero POM al posto del metallo. Questo materiale è più igienico e, grazie alla sua superficie liscia, impedisce che piccole particelle d'acqua si depositino sulla superficie del cono. Gli altri elementi interni che entrano in contatto con l'acqua sono ora fatti di ottone senza piombo, per permettere di aumentare la vita utile della valvola. Il corpo della valvola è realizzato in bronzo Rg5, materiale dagli standard più elevati per impiego in sistemi di ACS.
Regolazione intelligente del sistema grazie al CCR2+
Un sistema ACS dotato di valvole di circolazione termostatica multifunzione MTCV può essere ampliato ed ottimizzato con l'impiego del nuovo regolatore elettronico CCR2+ che automatizza il monitoraggio della temperatura del sistema e memorizza i dati. Il regolatore consente un'esperienza digitale moderna, consentendo l'accesso via Wi-Fi o LAN di un PC, tablet o dispositivi mobili. Può inoltre essere integrato in edifici con Building Management Systems (BMS) attraverso RS485 RTU o IP Modbus.
In questo modo il sistema ACS si trasforma in un sistema intelligente, interconnesso, in grado di fornire informazioni sullo stato in qualsiasi momento e in qualunque ubicazione. Il controllo da remoto offre molti benefici, quali ad esempio la possibilità di intervento immediato in caso di malfunzionamento del sistema.
La disinfezione automatica aumenta l'efficienza energetica
Il regolatore CCR2+ non è stato progettato solamente per il monitoraggio da remoto. In abbinamento al modulo di disinfezione MTCV-C e all'attuatore termico TWA, il sistema ACS diventa un sistema totalmente automatizzato di controllo della temperatura che ottimizza l'intero processo di disinfezione. Il sistema può essere sanificato periodicamente attraverso un lavaggio con acqua ad alta temperatura (fino a 78ºC) secondo una programmazione predefinita. In questo modo sarà possibile eliminare qualunque batterio della Legionella che potrebbe trovarsi all'interno del sistema. Ciò conferisce al sistema ACS un'elevata efficienza energetica, in quanto la temperatura impostata sulla MTCV può essere ridotta nelle ore di funzionamento abituali, senza comprometterne la sicurezza.