Danfoss e Optit uniscono le forze per accelerare lo sviluppo del teleriscaldamento in Italia

martedì 11 gennaio 2022

L’accordo di collaborazione porta sul mercato il nuovo software Leanheat Network, soluzione digitale innovativa che abilita il monitoraggio e l’ottimizzazione in tempo reale della gestione delle reti, abilitando risparmio energetico, riduzione dei costi e delle emissioni di CO2 grazie ad un presidio costante dell’esercizio e funzionalità avanzate basata sull’intelligenza artificiale: un alleato nel percorso di transizione energetica e di modernizzazione del teleriscaldamento.  

Per raggiungere gli obiettivi delineati nell'Accordo di Parigi e nel Green Deal dell'UE, la necessità di soluzioni di efficienza energetica basate su strumenti digitali sta aumentando a livello globale. 

Con una nuova partnership strategica, Danfoss ed OPTIT integrano le rispettive competenze per costituire un punto di riferimento nell’ambito della digitalizzazione e soluzioni di supporto alle decisioni dedicate alle aziende operanti nel mercato del teleriscaldamento, veicolando sul mercato italiano la suite di prodotti Leanheat sviluppati da Danfoss, software e servizi end-to end per il controllo e l’ottimizzazione dei sistemi di teleriscaldamento.

 

L'offerta comprende:

  • LEANHEAT® MONITOR
    Migliora e gestisce il funzionamento del sistema. Si tratta di una soluzione connessa altamente affidabile per la gestione efficiente e conveniente della rete di teleriscaldamento.
  • 	LEANHEAT® NETWORK
    Progetta, visualizza e ottimizza il funzionamento di una rete ecosostenibile. E‘ uno strumento di modellazione termo-idraulica sviluppato specificamente per il teleriscaldamento, al fine di supportarne la pianificazione, la progettazione e il funzionamento, compresa la modellazione e ottimizzazione in tempo reale della rete.

“La partnership strategica rafforzerà la nostra offerta software; sfruttando il potenziale dell'IA, della connettività e degli strumenti di ottimizzazione, consentiamo alle aziende di teleriscaldamento e ai fornitori di servizi di soddisfare efficacemente le crescenti richieste di efficienza energetica, ottimizzando al contempo i processi e i costi aziendali e contribuendo attivamente alla transizione energetica", afferma Paolo Quagliotti – Country Manager Climate Solutions Italia.

 

In Italia il teleriscaldamento copre solamente il 3% della domanda termica, ma potenzialmente questa quota potrebbe crescere nel prossimo futuro fino al 10%.

 

“Questo accordo, che fa seguito ad una lunga storia di collaborazione con Danfoss nello sviluppo di concept innovativi nell’ambito della digitalizzazione del teleriscaldamento, ci permette di allargare il portafoglio di soluzioni a disposizione del settore con applicativi allo stato dell’arte a supporto dell’esercizio, dalla simulazione in real-time all’ottimizzazione delle temperature di rete, accelerando la transizione verso sistemi più efficienti, l’integrazione di nuovi mix energetici e la progressiva decarbonizzazione del settore” dichiara Matteo Pozzi, Chief Executive Officer Optit, che da qualche mese riveste anche il ruolo di Vice-Chair del DHC+, Knowledge & Innovation Hub di EuroHeat & Power.