Danfoss Leanheat® Building e Optit uniscono le forze per migliorare l’efficienza energetica nei sistemi di teleriscaldamento in Italia

martedì 12 novembre 2024

Danfoss Leanheat® Building è lieta di annunciare una partnership strategica con Optit, leader in Italia nello sviluppo di Decision Support Systems. Insieme, ci impegniamo a introdurre soluzioni innovative per la riduzione dei picchi di potenza destinate alle utility di teleriscaldamento in Italia. Questa collaborazione si fonda su valori condivisi di efficienza energetica, sostenibilità e ottimizzazione delle reti di teleriscaldamento a beneficio delle comunità locali.

“Sono estremamente orgoglioso di aver siglato questo accordo con Danfoss. Siamo convinti che la soluzione Leanheat® Building rappresenti la risposta efficace alle sfide di gestione della domanda che molte utility italiane di teleriscaldamento devono affrontare.”

Matteo Pozzi, General Manager, Optit.

Dopo il successo dei progetti pilota nel Nord Italia, dove i nostri sforzi combinati hanno permesso una riduzione di oltre il 30% dei picchi di domanda energetica e una diminuzione dei consumi, la soluzione Leanheat® Building si è dimostrata efficace non solo nel contenimento della potenza richiesta e nella riduzione della portata, ma anche nella riduzione della temperatura di ritorno dell’acqua. Questi miglioramenti garantiscono condizioni interne stabili con un utilizzo ottimizzato dell’energia.

“Questo nuovo accordo rappresenta un’evoluzione naturale delle nostre precedenti collaborazioni con Leanheat® Network, e consentirà a Danfoss e Optit di rispondere in modo più efficace e sinergico alle esigenze del mercato del teleriscaldamento.”

Luca Biliero, Vertical Sales Manager, Danfoss Climate Solutions.

Benefici concreti per le utility di teleriscaldamento italiane

Grazie a questa partnership, i fornitori italiani di teleriscaldamento potranno beneficiare dell’esperienza di Optit in data science e intelligenza artificiale, integrata con la competenza specifica di Danfoss Leanheat® in soluzioni di ottimizzazione per il teleriscaldamento.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Optit nella famiglia Danfoss Leanheat®. Siamo entusiasti di questa collaborazione, che rafforza significativamente la nostra presenza sul mercato. Il contributo di professionisti qualificati ci consente di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti, collaborando con un’organizzazione che ha una profonda conoscenza del settore e un forte legame con la clientela che intendiamo servire. Optit è per noi il partner ideale.”

Thomas Michael Kolster, Head of Digital Service Sales and Commercial Engine, Danfoss

L'offerta comprende:

  • Leanheat® Building
    Leanheat® Building ottimizza l’uso dell’energia negli edifici e nelle utility di teleriscaldamento, supporta una gestione efficiente e su larga scala delle reti di riscaldamento.
  • LEANHEAT® MONITOR
    Migliora e gestisce il funzionamento del sistema. Si tratta di una soluzione connessa altamente affidabile per la gestione efficiente e conveniente della rete di teleriscaldamento.
  • 	LEANHEAT® NETWORK
    Progetta, visualizza e ottimizza il funzionamento di una rete ecosostenibile. E‘ uno strumento di modellazione termo-idraulica sviluppato specificamente per il teleriscaldamento, al fine di supportarne la pianificazione, la progettazione e il funzionamento, compresa la modellazione e ottimizzazione in tempo reale della rete.