La transizione verso combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio è un passo importante verso il percorso di decarbonizzazione ed abbattimento della CO2. Molti di questi combustibili, creati da diversi tipi di materie prime, sono già disponibili e contribuiranno in modo significativo a contenere il cambiamento climatico insieme alle moderne caldaie a condensazione. Fino ad ora, la sfida è stata quella di iniziare ad utilizzare biocarburanti nelle caldaie. Con il lancio della nostra nostra pompa Bio30 lo scorso anno, per l'industria dei componenti per bruciatori, abbiamo contribuito ad ampliare il portafoglio prodotti e soluzioni, aiutando i nostri clienti a decarbonizzare e ridurre le emissioni da riscaldamento.
Quest'anno abbiamo portato a termine un altra importante attività di sviluppo relativa al nostro catalogo prodotti Bio, rendendo disponibili le nostre pompe ed ugelli ai biocarburanti al 100% in modo da soddisfare tutte le necessità.
![Pompe Bio100](/media/gkybispw/danfoss-bio100-pumps.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Ugelli HVO](/media/h0bkkkf0/danfoss-hvo-nozzles.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Risolvere il problema della corrosione
Le pompe tradizionali contengono rame o metalli contenenti rame, ad esempio ottone. Studi e Ricerche indipedententi hanno dimostrato che il contatto con componenti in ottone e biocarburanti deve essere evitato. Quando il biocarburante entra in contatto con questo tipo di metallo non ferroso, si ossida e polimerizza. Il contenuto di acido del carburante aumenta e diventa più corrosivo. Il carburante reagisce quindi con queste parti metalliche della pompa causando deterioramento delle prestazioni ed inevitabili guasti della funzione di sicurezza (ad esempio, elettrovalvola).
Inoltre, la combinazione di parti contenenti rame e temperature più elevate danneggia lo stesso Biocarburante a causa della circolazione dello stesso all’interno della Pompa. Il fluido infatti circola all’interno della Pompa più volte, riducendo così la stabilità del biocarburante e causando la degradazione del carburante stesso.
Corrosione di un'elettrovalvola utilizzando combustibile Bio30 con materiale in ottone
Ina Corneliussen, Product Manager, Burner Components, spiega come le nuove pompe pronte per biocarburanti affrontano questa sfida. "Lavoriamo con i biocarburanti da oltre 15 anni e abbiamo sempre dato priorità alla sicurezza. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cambiato i componenti in ottone nelle nostre pompe Bio100 per assicurarci che tutti i componenti del prodotto siano compatibili con i biocarburanti. E la nostra ben nota tenuta meccanica dell'albero garantisce la massima qualità e aiuta ad eliminare il rischio di perdite d'olio e malfunzionamenti del prodotto".
Certificazione TUV e UL per il funzionamento con Biocarburanti
Danfoss ha condotto numerosi test interni e sul campo per supportare lo sviluppo di prodotti compatibili con Biocarburanti, lavorando a stretto contatto con i propri clienti e centri di competenza indipendenti per garantire la compatibilità dei componenti con i Biocarburanti. Dopo aver testato con successo il prodotto, nel 2021 abbiamo ottenuto la certificazione TUV per la pompa Bio30. "Alcuni dei più grandi Produttori stanno già utilizzando le nostre pompe Bio30 e le hanno validate per le loro applicazioni. Notiamo anche che altri clienti sono interessati all’utilizzo di pompe Bio30 o a un contenuto ancora più elevato di biocarburanti. La Francia ha modificato le sue normative per installare solo prodotti pronti per Bio30 nelle loro caldaie dal 1 ° luglio 2022, ma stanno già pianificando di aumentare a contenuti molto più elevati e siamo pronti per questo", commenta Stefan Spornberger, Senior Application and Development Manager, Burner Components. "Siamo lieti ed orgogliosi di poter supportare gli sforzi alla decarbonizzazione dei nostri clienti fornendo loro le migliori soluzioni per la transizione verso fonti energetiche ad emissioni zero".
Ugelli pronti per il mercato HVO
Il nuovo portafoglio prodotti Bio comprende anche ugelli HVO. Questi ugelli sono stati progettati secondo le specifiche dei bruciatori olio ed uso domestico nel Regno Unito e consentono l’utilizzo di olio vegetale idrotrattato (HVO) derivato da olio da cucina usato o oli vegetali non alimentari.
Rimuovere barriere alla transizione verso l'azzeramento delle emissioni
Sviluppando componenti compatibili al 100% con i biocarburanti, Danfoss ha l’obiettivo di supportare la transizione verso combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio. "Negli ultimi 75 anni, Danfoss si è costruita una reputazione nel settore della progettazione e della produzione di prodotti affidabili e di alta qualità. I nostri clienti possono aspettarsi lo stesso standard dalla nostra nuova gamma di prodotti Bio compatibili", afferma Ina Corneliussen.
![](/media/1noh0rs5/hvo.jpg?width=2593&height=3543&rnd=133005270196000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)