Le pompe Biofuel sono pronte per supportare i clienti alla decarbonizzazione in Europa e negli Stati Uniti

lunedì 14 agosto 2023

Danfoss Burner Components gioca ora nel campionato di Serie A! Burner Component è il primo fornitore al mondo a lanciare una linea di pompe Bio100 BFP per biocarburanti e l'unico fornitore dotato di entrambe le certificazioni UL e TÜV/DIN CERTCO.

Danfoss Burner Components (BC) è ora leader nell'importante settore delle pompe per carburanti e per impianti di riscaldamento alimentati a combustibile liquido. BC è il primo fornitore al mondo a lanciare una linea di pompe Bio100 BFP (compatibili con Biofuel 100%) e l'unico a disporre di pompe certificate in Europa e negli Stati Uniti, approvate sia da UL che da TÜV/DIN CERTCO. Il certificato DIN CERTCO secondo la norma ISO 23553-1:2022 indica l'approvazione dell'elettrovalvola di sicurezza utilizzata nella pompa.

"Questo è il secondo importante passo sul nostro percorso alla decarbonizzazione nei Burner Components", afferma Stefan Spornberger, Responsabile Sviluppo, Applicazioni e Gestione Progetti , e spiega: "Abbiamo ottenuto la prima certificazione TÜV per la nostra pompa Bio30 e la prima approvazione UL per Bio20 nel 2021 e ora abbiamo due nuovi stati di avanzamento sul biodiesel fino al 100%. Le approvazioni saranno molto di aiuto e di supporto alla commercializzazione delle pompe in Europa e negli Stati Uniti. L'ottenimento di queste approvazioni per le nostre nuove pompe per biocarburanti dimostra il nostro impegno continuo a essere tra i primi, ad agire e a definire gli standard del settore in termini di qualità, sicurezza e, non da ultimo, di sostenibilità. Forniamo già la nostra pompa Bio100 a uno dei principali produttori di bruciatori del Nord America, che ha anche annunciato il lancio del primo bruciatore conforme a Bio100 all'inizio di quest'anno".

Nessun componente in ottone nelle nuove pompe per biocarburanti e quindi nessun problema di corrosione

Ina Corneliussen, Product Manager, Burner Components, spiega come le nuove pompe per biocarburanti sono pronte alla sfida del biocarburante con attenzione all'utilizzo di componenti in ottone: "La sicurezza è ed è sempre stata una priorità assoluta per noi. Ecco perché abbiamo cambiato i componenti in ottone delle nostre pompe Bio100. Ci assicuriamo che tutti i componenti del prodotto siano compatibili con il biocarburante".

Burner Component ha presentato la nuova linea di pompe per biocarburanti alla fiera ISH di Francoforte nel marzo 2023 (guarda il video). "E poco dopo abbiamo iniziato a lavorare al nostro interno per ottenere i certificati", afferma Stefan, che ha gestito il progetto insieme al suo team di ingegneri.

Il futuro è ieri

Qualche anno fa, Burner Component ha iniziato a sviluppare un catalogo prodotti pronto per le sfide future e composto quindi da ugelli per applicazioni utilizzanti acqua e pompe per carburanti liquidi a basso tenore di carbonio, entrambe nell'ambito di un percorso utile alla decarbonizzazione. Oggi il portafoglio include preriscaldatori, termostati per caldaie, pompe per carburanti, ugelli e unità di accensione. "Nel futuro, che in realtà è iniziato ieri, il nostro nuovo programma vedrà gli ugelli sempre più utilizzati in sistemi adiabatici e per quanto riguarda le pompe saranno utilizzate in impianti che utilizzano nuovi tipi di oli sintetici e biocarburanti", confermano Stefan e Ina.

"Alcuni dei più grandi OEM stanno già utilizzando le nostre pompe Bio30 e le hanno approvate per le loro applicazioni e possiamo vedere che un numero sempre maggiore di clienti esistenti è interessato a passare alle pompe Bio30 o a un contenuto di biocarburanti ancora più elevato. La Francia ha modificato le proprie normative per installare nelle proprie caldaie solo prodotti pronti per il Bio30 a partire dal 1° luglio 2022, ma sta già pianificando di aumentare il contenuto e ora siamo pronti per questo cambiamento con i certificati UL e TÜV/pompe Bio100 approvate DIN CERTCO", commenta Stefan Spornberger."Siamo lieti di supportare gli impegni presi verso la decarbonizzazione dei nostri clienti fornendo loro le migliori soluzioni per la transizione verso fonti energetiche a zero emissioni di carbonio".

Scopri di più sulle nuove pompe per biocarburanti

Vedi il certificato:TÜV/DIN CERTCO 5S222

 

RIQUADRO INFORMATIVO:

Fatti - Biocarburante vs componenti in ottone nelle pompe per carburanti:

Le pompe per carburanti tradizionali contengono rame o metalli contenenti rame, ad esempio ottone. Una ricerca indipendente ha dimostrato che è necessario evitare il contatto tra parti in ottone e biocarburanti. Quando il biocarburante entra in contatto con questo tipo di metallo non ferroso, si ossida e polimerizza. Il contenuto di acido del carburante aumenta e diventa più corrosivo. Il carburante reagisce quindi con queste parti metalliche della pompa, il che può influire negativamente sulle prestazioni della stessa, causare perdite o provocare il malfunzionamento della funzione di sicurezza (ad esempio, l'elettrovalvola).

Inoltre, la combinazione di componenti contenenti rame e temperature più elevate danneggia i biocarburanti a causa del processo di circolazione interno. Il fluido passa più volte attraverso queste parti, riducendo così la stabilità del biocarburante e causandone il degrado.