Il termostato per radiatori Danfoss Eco™ è eccezionale ed è stato premiato: In occasione del Red Dot Award: Communication Design 2018, Danfoss è riuscita a conquistare i 24 membri della giuria.
Per diversi giorni, gli esperti hanno esaminato, discusso e valutato più di 8.600 lavori di design per la comunicazione a livello internazionale. Danfoss Eco™ è stata insignita dell'ambito premio Red Dot per l'alta qualità del design ed il suo potenziale creativo.
"I sistemi avanzati di riscaldamento intelligente sono solitamente oggetto di ingenti investimenti per il controllo dell'intera abitazione; un prodotto di nicchia per gli amanti della tecnologia. Al contrario, Danfoss Eco™ con Bluetooth ed App si rivolge al consumatore medio. Per creare una soluzione particolarmente allettante per questo tipo di consumatore, la semplicità nell'installazione e nell'uso quotidiano sono requisiti obbligatori, unitamente al prezzo accattivante. Il termostato Danfoss Eco™ con Bluetooth e l'app, nonostante le sue tecnologie e caratteristiche avanzate, ha un aspetto familiare e intuitivo", ha commentato Morten Bjerg Kofod, Responsabile dello sviluppo commerciale.
"Danfoss è impegnata nell'"Engineering Tomorrow" sotto ogni punto di vista, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Per portarle nella vita delle persone molto attente al design, è fondamentale offrire un prodotto fruibile da tutti gli utenti globali e soddisfare le elevate aspettative legate all'estetica dell'architettura moderna. Questo è uno degli elementi alla base del DNA di Danfoss. Il conseguimento del Red Dot dimostra perché gli investimenti nel design fanno una differenza ed hanno un impatto importante", ha dichiarato Kenth Kaerhoeg, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Danfoss.
Il Professor Peter Zec, fondatore e AD del Red Dot Award ha commentato: "Per più di 60 anni abbiamo fornito a progettisti, agenzie e aziende una piattaforma per la valutazione del buon design. Chi partecipa al Red Dot Award deve essere consapevole che i membri della nostra giuria richiedono ai candidati standard estremamente elevati. Ciò risulta ancora più evidente durante i vivaci dibattiti e le discussioni che avvengono prima che tutti gli esperti concordino su una decisione ponderata. Chi riesce ad avanzare nel rigoroso processo di aggiudicazione e riceve il Red Dot ha più di un motivo per essere orgoglioso di sé, perché la giuria assegna il premio solamente alle creazioni con un design di alta qualità. Per questo sono molto lieto di congratularmi con i vincitori per il loro meritato successo".
Danfoss sarà felice di ricevere il meritato certificato alla cerimonia di premiazione del Red Dot Award del 26 ottobre 2018 alla Ewerk di Berlino. Danfoss Eco™ è stata progettata da Danfoss in collaborazione con i designer di APS.