![Emergency Mode - Funzionamento senza problemi nel trattamento acqua](/media/ebtlvnsx/fc-202-emergency-mode-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La nuova ed avanzatissima funzione “Emergency Mode” dell'inverter Danfoss VLT® AQUA Drive garantisce il perfetto funzionamento e la massima efficienza del sistema di emergenza.
In cosa consiste
L’Emergency mode integrato nel drive, permette di utilizzare la pompa sia in modalità anello aperto che anello chiuso con controllo del segnale di pressione dell’impianto idraulico di emergenza.
E’ possibile impostare fino a otto setpoint di pressione o portata e quattro setup di programmazione per un totale di 32 variabili dedicati completamente alla sola occasione di emergenza.
Questa estrema versatilità permette di gestire con un’unica pompa un intero sistema, ad esempio di antincendio, suddiviso idraulicamente per zone, settori o piani, e adattando la modalità di intervento alle specifiche esigenze di quel preciso contesto.
Caratteristiche
E’ possibile monitorare e inviare segnali di feedback anche via bus di campo e gestire i comandi in logica cablata del circuito elettrico di emergenza sia in logica positiva che negativa.
Le rampe di accelerazione e decelerazione dedicate alla sola funzione "Emergency Mode", contribuiscono ad avere un sistema più reattivo e prestante.
Inoltre, l’evoluta funzione “Special installation monitoring” permette il controllo del motore a intervalli di tempo regolari e predefiniti (1 ora, 2 ore, 12 ore, 24 ore) assicurando l’operatività del sistema quando richiesto.
A livello di interfaccia visiva, il drive è stato arricchito di un accurato elenco di messaggi e segnalazioni che consentono di comprendere facilmente quale sia la modalità operativa in funzione, sia tramite visualizzazione diretta a display che tramite bus di campo.
La versatilità del VLT® AQUA Drive permette di adempiere a tutte le più comuni normative nazionali e internazionali in termini di sicurezza, ad esempio in caso di incendio.
In alcuni Paesi, benchè non esista una legge specifica che ne faccia menzione, viene richiesto che il drive possa lavorare per un’ora fino alla temperatura di 70°C: il VLT® AQUA Drive soddisfa anche a questa estrema richiesta.
La funzione “Emergency Mode” impone il “Run to death”, ossia che il drive bypassi tutte le protezioni e continui a funzionare garantendo al massimo possibile le prestazioni del sistema di pompaggio.
Infine, dopo che l’allarme è rientrato ed è terminata la funzionalità "Emergency Mode", alla prima riaccensione (power cycle), il drive effettua un auto-test per verificare se è ancora in grado di gestire un’eventuale stato di emergenza! Qualora il test non venisse superato, viene visualizzato un avviso di “Service need”.
La modalità di emergenza integrata unita all’efficienza di funzionamento, la versatilità e la facilità di messa in servizio, rendono il VLT® AQUA Drive ancora una volta il numero 1 soprattutto quando si parla di sicurezza.
![](/media/ffzjwp0z/danfoss-waste-water-v2-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133108152840570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss Drives Acqua HUB - Tutto il mondo Drives nel trattamento acqua
Trova documenti, software, strumenti, specifiche per il tuo prossimo progetto di trattamento acqua con inverter Danfoss VLT® AQUA Drive