L'inverter VACON® NXP Grid Converter si aggiunge alla lista di altri tre prodotti Danfoss tra le 1.000 soluzioni più pulite e redditizie al mondo per proteggere l'ambiente. VACON® NXP Grid Converter fornisce una fonte di energia alternativa per le navi in porto, svolgendo un ruolo chiave nel ridurre il consumo di carburante, migliorare l'efficienza e raggiungere così gli obiettivi di emissione.
Per queste navi inattive, la rete elettrica locale fornirà una fonte alternativa di energia. Fornendo energia elettrica dalla rete elettrica di terra tramite una serie di cavi, le navi non devono più fare affidamento sui propri motori diesel ausiliari per generare energia elettrica per le comunicazioni, l'illuminazione e le altre apparecchiature di bordo. La frequenza della rete elettrica nella maggior parte del mondo (eccetto le Americhe) è di 50Hz mentre la maggior parte delle navi marittime ha una griglia di 60Hz. L'inverter VACON® NXP Grid Converter è essenzialmente un sistema di alimentazione a terra che converte l'alimentazione a terra a 50Hz in modo che corrisponda al sistema di alimentazione a 60Hz della nave. La tensione e la frequenza sono sincronizzate con la rete elettrica della nave che consente un passaggio agevole.
Scopri di più su VACON® NXP Grid Converter
Si potrebbero risparmiare 410 chilotoni di diesel/anno se il 60% delle navi marittime nei porti europei utilizzasse questa soluzione, dimostrando che si tratta di una soluzione Danfoss effettivamente redditizia. Il convertitore di rete VACON® NXP Grid Converter consente alle navi di ridurre le emissioni di CO2, NOX, SOX e di particolato, poiché i generatori diesel della nave sono spenti.
Il convertitore di frequenza VACON® NXP Grid Converter è anche certificato per la conformità al codice di rete in una vasta gamma di paesi, per una rapida certificazione del sistema per gli integratori di sistema.
La soluzione innovativa supporta non meno di tre obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - no. 7 (Energia accessibile e pulita), n. 9 (Industria, innovazione e infrastrutture) e n. 11 (Città e comunità sostenibili) che offrono agli armatori un'ulteriore ragione sostenibile per dotare le navi della soluzione Danfoss.

Obiettivi di sviluppo sostenibile e Fondazione Solar Impulse
Le 1.000 soluzioni efficienti, valutate individualmente da esperti indipendenti per la World Alliance, comprenderanno il meglio che il mondo ha da offrire in soluzioni pulite e redditizie per proteggere l'ambiente. Queste soluzioni efficienti seguono cinque obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Saranno presentati a governi, imprese e istituzioni per incoraggiarli ad adottare obiettivi ambientali e politiche energetiche più ambiziosi.
L'etichetta funge sia da simbolo nuovo e credibile che può essere applicato a prodotti, processi e servizi, sia da garanzia di qualità per coloro che cercano di implementare soluzioni pulite e offre un vantaggio competitivo agli innovatori dietro di loro.
La missione dell'Alleanza mondiale è quella di accelerare l'azione per il clima raggiungendo un più stretto allineamento tra il settore privato e quello pubblico. La World Alliance è supportata dalla Solar Impulse Foundation, il cui iniziatore, presidente e pilota, Bertrand Piccard, vuole esemplificare ciò che è possibile con l'innovazione attuale, sostenendo che ora siamo a un punto di svolta: "In passato, Cleantech non era redditizia, oggi lo è. Finalmente possiamo conciliare economia ed ecologia ”.
World Alliance ha quasi 1900 membri ed è in rapida crescita.