![TechnoAlpin](/media/bengnl3a/technoalpin-secret-garden-china-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tutto pronto per i prossimi giochi olimpici invernali, che si terranno a Beijing - Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022.
Un evento di portata mondiale che richiede condizioni di gara perfette!
I VLT® HVAC Drive giocheranno un ruolo fondamentale per garantire un manto di neve perfetta, tramite la movimentazione di 330.000 m3 d'acqua.
Nel comprensorio della montagna Xiaohaituo, TechnoAplin ha realizzato un impianto di innevamento in grado di realizzare un perfetto fondo di neve, alto 1 m sulle piste di gara per lo sci alpino.
Si tratta di un progetto con 130 generatori di neve a ventola che verranno alimentati da acqua raccolta in un bacino artificiale situato nei pressi della stazione a valle, situata a 1300 m.
L'acqua, opportunamente refrigerata, raggiungerà tutti i generatori a ventola, sino a quelli più alte delle stazioni di monte (2150 m), utilizzando una rete di distribuzione che prevede tre stazioni di pompaggio poste a diverse altitudini e collegate in serie tra di loro.
Per l'innevamento di 23 km di piste della montagna Xiaohaituo è stato previsto un bacino di raccolta capace di contenere 330.000 m3 d'acqua da trasformare in 700.000 m3 di neve in circa 70 ore.
Per il pilotaggio delle numerose pompe che distribuiscono acqua refrigerata ai generatori di neve a ventola, sono stati scelti gli inverter Danfoss VLT HVAC Drive.
Niente batte l'esperienza e il know how di Danfoss nel trattamento acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per miscelatori, pompe di drenaggio e soffiantiUtilizza i convertitori di frequenza per controllare la velocità dei motori in numerose applicazioni, quali pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio, favorendo un livello maggiore di prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e costi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggio acquaPer l'alimentazione idrica basata su acque superficiali o sotterranee, i convertitori di frequenza Danfoss possono contribuire a ottimizzare il processo produttivo riducendo al contempo i costi energetici e di manutenzione.