• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Risparmia energia e migliora la qualità dell'aria ottimizzando la sostituzione del filtro

giovedì 8 marzo 2018
Risparmia energia e migliora la qualità dell'aria ottimizzando la sostituzione del filtro

Con il trasmettitore di pressione VLT® PTU 025 collegato direttamente all'inverter, la conformità con la direttiva ErP per i sistemi di ventilazione diventa un gioco da ragazzi: basta misurare i valori ed elaborarli direttamente nel controller PID del drive.

Danfoss presenta una nuova soluzione di sensore di pressione:  VLT® Pressure Transmitter PTU 025.
 
Si tratta di una soluzione integrata per il controllo del flusso d'aria che risolve il problema comune di quando sostituire i filtri nelle unità di trattamento dell'aria (UTA) e unità rooftop (RTU). La sostituzione tardiva del filtro può causare gravi perdite di energia risultanti dai ventilatori che operano contro filtri intasati, mentre la sostituzione anticipata significa che non viene sfruttato tutto il potenziale della durata del filtro.
 
Il modulo si monta rapidamente e semplicemente sul VLT® HVAC e si collega automaticamente alla rete o al sistema di gestione dell'edificio. Le informazioni sulla pressione del filtro nei sistemi di ventilazione vengono misurate e analizzate dal drive in base ad allarmi e parametri di controllo predefiniti. Ciò consente all'inverter di generare un allarme e di farti sapere quando è il momento giusto per sostituire i filtri ostruiti.
 
Veloce da installare, facile da mettere in servizio e da utilizzare, può anche essere adattato alle applicazioni esistenti. Soddisfa sia i requisiti di efficienza della Direttiva ErP sia le nuove specifiche relative al controllo automatico dei filtri.
 
L'ottimizzazione del consumo di energia riducendo inutili perdite riduce significativamente i costi operativi, mentre la specifica del tempo ottimale per la sostituzione dei filtri garantisce aria più pulita e fresca possibile per un clima interno ottimale.
 
Danfoss Drives, divisione del Gruppo Danfoss, è leader mondiale nel controllo a velocità variabile dei motori elettrici. Dal 1968 siamo pionieri nel settore degli azionamenti CA. Ora, fra le più grandi aziende del settore, offriamo la nostra passione per lo sviluppo, la produzione e la vendita dei convertitori di frequenza CA più versatili al mondo.
I drives VLT®  svolgono un ruolo chiave nella gestione globale delle risorse e dell'automazione industriale.
I drives VACON® costituiscono una solida base per l'ottimizzazione nelle applicazioni industriali.
I nostri convertitori di frequenza si adattano a qualsiasi tecnologia motore ed operano in una gamma di potenza da 0,18 kW a 6,0 MW. Scopri di più: http://drives.danfoss.com/drivenbydrives/