![Stefano Giacosa](/media/brdpyhke/stefano-g-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile!
Per noi le persone hanno un grande valore, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti sono trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.
Siamo felici quindi di aver accolto nel Team, Stefano Giacosa, nuovo Junior Business Support.
Stefano, supporterà i clienti in tutte le attività di consulenza commerciale, affiancando la rete vendita.
In particolare si occupa di:
- Quotazioni su prodotti e servizi
- Consulenza nella configurazione dei prodotti
- Consulenza nella ricerca della migliore soluzione drives per il tipo di applicazione
- Consulenza sulla rete di partners in Italia
- Richieste di documentazione e certificazioni
Contatta Stefano per il tuo prossimo progetto con inverter Danfoss:
Tel. +39 011 3000.593
Email: stefano.giacosa@danfoss.com
Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Certificazioni navali dei convertitori di frequenza Danfoss DrivesI convertitori di frequenza Danfoss sono certificati da parte dei principali enti di classificazione navale a livello mondiale. Di seguito, una breve descrizione delle approvazioni navali e i link per scaricare le certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commercialiRaggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobiliI convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per compressori commercialiIl controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per gru utilizzate nel settore minerario e nella lavorazione dei mineraliPer ottimizzare le prestazioni di gru e paranchi, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aurora Botnia: primo traghetto al mondo "powered by" iC7-MarineFINLANDIA: Il traghetto merci e passeggeri Aurora Botnia è dotato di un sistema di propulsione ibrido-elettrico, controllato da inverter iC7 raffreddati a liquido di Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo EMIT ha ottimizzato il suo laboratorio di test dei motori?Grazie a inverter rigenerativi e all'attenzione rivolta alla compatibilità universale, questo stabilimento di ricerca e sviluppo eccelle in termini di efficienza e versatilità nei test dei motori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligenteLa conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Perché utilizzare inverter intelligenti con motion control integrato per le macchine produttrici di cialde?AUSTRIA: Il motion control è tradizionalmente sinonimo di controllo preciso di posizione, velocità e accelerazione. In genere, tali applicazioni richiedono soluzioni servoazionate complesse, oppure un inverter più un gruppo di controllo del motion aggiuntivo e un encoder. Con la funzione Integrated Motion Controller (IMC), Danfoss ha offerto a Bühler Group un'interessante alternativa al motion control servoazionato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La macchina per produzione di blocchi in calcestruzzo diventa più competitiva grazie alla funzionalità Integrated Motion ControllerSERBIA: Con l'intensificarsi dell'urbanizzazione, la produzione di blocchi di calcestruzzo per l'edilizia è un settore in forte crescita.
VLT AutomationDrive FC 302 con Integrated Motion Controller consente a Metalika di costruire macchine per la movimentazione del calcestruzzo che operano in modo flessibile, veloce e ad alta precisione.