Da sempre Danfoss Drives è attenta ad ogni novità in ambito tecnologico. In particolare quando le novità assumono anche carattere di necessità e introducono un beneficio tangibile per il mondo dell’automazione in generale.
Un importante miglioramento nella implementazione PROFINET nei drives VLT® Danfoss è la ridondanza secondo lo standard S2.
Ovvero la nuova implementazione PROFINET di Danfoss permetterà di fare comunicare il nodo con due controller (PLC) contemporaneamente.
Una delle due connessioni è considerata come primaria, l’altra come backup. Se dovesse fallire lo scambio dati con la prima connessione, viene attivata automaticamente quella di backup.
In questa condizione il secondo PLC diventa il nuovo gestore dello scambio dati con i nodi.
Il vantaggio di questa soluzione è la possibilità di non bloccare la comunicazione in caso di un guasto il primo controller.
Il sistema può quindi continuare a funzionare nonostante la perdita di un controllore, evitando costosi fermi impianto.
Questo tipo di supporto PLC ridondante è utile per migliorare il prezioso tempo di attività di infrastrutture critiche come:
- Servizi di approvvigionamento idrico e trattamento acqua: l'elevata disponibilità nei processi di acqua potabile è fondamentale. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue, un guasto del sistema di controllo può comportare il rilascio di acqua non trattata all'utenza, con sanzioni significative
- Industria chimica e farmaceutica: la perdita del sistema di controllo può avere conseguenze importanti.
Se non vengono garantiti continuativamente i dati dalla produzione, i farmaci devono essere eliminati, secondo i requisiti della FDA. In questo settore, un PLC ridondante garantisce raccolte continue di dati di produzione, soddisfacendo i requisiti FDA. - Movimentazione materiali e bagagli: i sistemi di movimentazione dei bagagli pongono massime esigenze in termini di risposta rapida e disponibilità elevata. I bagagli devono essere trasferiti da un aereo all'altro in tempi molto brevi. Un semplice guasto, come la perdita di alimentazione del controller, si tradurrà in un'enorme quantità di bagagli in ritardo con gravi conseguenze in termini di costi.
I magazzini e i sistemi di smistamento dei pacchi hanno gli stessi requisiti, le merci in ritardo costano all'operatore una significativa perdita di denaro - Produzione di energia elettrica: la perdita di controllo dei bruciatori provoca l'arresto controllato del sistema, provocando perdite in tempo e denaro
- Marine: perdite dei propulsore e dei sistemi ausiliari possono causare conseguenze importanti
I vantaggi della nuova implementazione Danfoss VLT® PROFINET:
- Il controllo dell'inverter non viene mai perso, anche in caso di interruzione della comunicazione con il controller primario
- PROFINET S2 è progettato per reagire in modo deterministico in caso di guasto del controllo, il che lo rende adatto all'automazione di processo
- Indicazione con testo in chiaro, per informare l'utente quando è attiva una sola connessione
Danfoss Drives è il tuo partner ideale per inverter e soft starters in tutti i settori industriali
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Certificazioni navali dei convertitori di frequenza Danfoss DrivesI convertitori di frequenza Danfoss sono certificati da parte dei principali enti di classificazione navale a livello mondiale. Di seguito, una breve descrizione delle approvazioni navali e i link per scaricare le certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione nel settore Food and BeverageRiduci i costi, la complessità e i tempi di programmazione nelle applicazioni servo grazie a un convertitore di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione ad alta precisione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore Food and BeverageIl controllo della velocità della pompa può ridurre significativamente il consumo energetico, prolungare la vita della pompa e ridurre drasticamente il consumo di acqua nelle operazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerarioGrazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerarioFunzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).