Danfoss Drives ha sviluppato una soluzione innovativa per operazioni di sincronizzazione e posizionamento ad alta precisione, che permette di ridurre i costi e la complessità del sistema.
Si tratta di Integrated Motion Controller (IMC), una funzionalità che permette ai convertitori di frequenza di controllare motori ad induzione o PM con o senza feedback del motore, e di eseguire operazioni di sincronizzazione e di posizionamento ad alta precisione senza ricorrere a componenti hardware supplementari.
Con il controllo sensorless (senza feedback del motore) si ottengono prestazioni elevate utilizzando un motore PM. La performance di controllo sensorless nei motori di induzione è comunque soddisfacente in applicazioni meno esigenti.
Con la nuova funzionalità IMC si risparmia in termini di tempi e costi:
- Prestazioni ad alta precisione di posizionamento e sincronizzazione utilizzando semplicemente un inverter AC.
- Programmazione semplificata e minor numero di componenti significano meno ore necessarie per l'ingegneria, l'installazione e la messa in servizio
- Grazie al controllo sensorless si risparmia sui costi di componenti di feedback, sul cablaggio e sull’installazione
Esempi di applicazioni che la funzionalità IMC può soddisfare in termini di prestazioni ottimali di sincronizzazione e posizionamento:
• Tavole rotanti
• Macchine confezionatrici
• Etichettatrici
• Nastri trasportatori
• Estrusori
• Palletizzatori
L'IMC presenta quindi notevoli vantaggi.
Funziona con tutte le comuni tecnologie di motore, ad anello chiuso o aperto, oltre a offrire controllo sensorless con rilevamento della coppia.
I drives VLT® AutomationDrive FC 302 vengono adattati alle applicazioni mediante una semplice parametrizzazione. In altre parole, non occorre conoscere la tecnologia degli attuatori né i linguaggi di programmazione.
Non sono necessari encoder né ulteriori cavi, ed è possibile ridurre i tempi e i costi di progettazione, installazione e messa in funzione.
VLT® AutomationDrive FC 302 - Inverter versatile, affidabile e sempre più performante
Costruito per durare, questo robusto variatore di frequenza funziona in modo efficace e affidabile anche nelle applicazioni più gravose e negli ambienti più difficili.
VLT® AutomationDrive FC 302 sfrutta al meglio tutto ciò che l'era digitale ha da offrire così da soddisfare tutti i requisiti delle tue applicazioni e ottimizza i tuoi processi per l'intero ciclo di vita.
Il design termico all'avanguardia e l'esclusivo canale di raffreddamento posteriore fanno del VLT® AutomationDrive uno dei drive più compatti e convenienti sul mercato, mentre le nuove funzionalità di manutenzione intelligente e la gamma di servizi DrivePro® migliorano produttività, prestazioni e tempi di funzionamento.
> Scopri di più su VLT® AutomationDrive con funzionalità IMC
> Video - Integrated Motion Controller
> Servizi di assistenza DrivePro® - Proteggi i tuoi drives e il tuo sistema
Danfoss Drives nel Food & Beverage e Industry
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione nel settore Food and BeverageRiduci i costi, la complessità e i tempi di programmazione nelle applicazioni servo grazie a un convertitore di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione ad alta precisione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore Food and BeverageIl controllo della velocità della pompa può ridurre significativamente il consumo energetico, prolungare la vita della pompa e ridurre drasticamente il consumo di acqua nelle operazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori industrialiOttieni un consumo energetico e costi operativi significativamente inferiori utilizzando i convertitori di frequenza Danfoss per regolare in modo continuo la capacità dei compressori in base al carico termico e alle esigenze di processo effettive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la movimentazione di gru industriali e carripontePer ottimizzare le prestazioni delle gru, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con l'efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.