Da luglio 2021 gli inverter venduti nell'Unione Europea e nell'EEA (European Environment Agency) devono soddisfare i requisiti minimi di efficienza.
In Danfoss, abbiamo lavorato molto per prepararci a soddisfare i requisiti di etichettatura e documentazione. Anche i motori elettrici sono gestiti dal nuovo regolamento UE e i requisiti di efficienza sono aumentati ancora di più.
Motori e inverter più efficienti sono la base per un sistema altamente efficiente.
E il funzionamento a velocità variabile porta a un notevole risparmio energetico (nell'intervallo del 15-40%).
Ma per quanto riguarda le impostazioni dei drives? Hanno un impatto sul consumo di energia del motore elettrico?
Gli esperti di Danfoss Drives hanno cercato di rispondere a questa domanda e di illustrarla in modo pratico. Sono stati misurati diversi drives utilizzati per la ventilazione dello stabilimento Danfoss Drives e degli uffici a Graasten, in Danimarca.
La conclusione è che, a seconda dell'applicazione specifica, i risparmi energetici ottenuti dalle impostazioni corrette dei drives, sono paragonabili in ordine di grandezza dal motore IE1 meno efficiente alla classe IE4 più efficiente.

I risultati dello studio sono pubblicate sul nostro blog, Focus on Drives
Aiutare i nostri clienti a raggiungere il massimo livello di efficienza è di grande importanza per noi.
Grazie al servizio di assistenza DrivePro® Start-up, gli esperti Danfoss si assicurano che i tuoi drives abbiano le impostazioni ottimali e che la tua applicazione ottenga la massima efficienza possibile.
Se sei pronto a investire in motori con la massima efficienza, perché non ottimizzare la tua applicazione con le giuste impostazioni dei drives?