Un laboratorio in container
Per realizzare un laboratorio sperimentale direttamente collegato ad un impianto di produzione di idrogeno, Nuvera Fuel Cells ha ingegnerizzato un container capace di ospitare contemporaneamente fino a otto dei suoi moduli generatori in prova.
Gli inverter della famiglia Danfoss VACON® NXP sono stati utilizzati nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei suoi moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per la tua applicazione
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti
L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario
Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario
Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia
I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per trasportatori nel settore minerario
La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }“Fast reserve” – energia elettrica stabile e subito disponibile
La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Produzione di idrogeno verde con Danfoss Drives
DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita
I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro
Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Dai rifiuti all’energia sostenibile: Energia elettrica e calore a servizio della città
Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro
L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.