![Danfoss Drives solutions on board Maersk Tender help to reduce CO2 emissions](/media/lp0ovcjj/maersktender-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
La nave Maersk Supply Service "Maersk Tender" ha completato un test con The Ocean Cleanup mixando biocarburante e olio marino, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2. I risultati del test sono molto promettenti.
Il biocarburante è un'alternativa costosa al normale olio marino. Tuttavia, questo test fornisce informazioni preziose sulla tecnologia che riduce ulteriormente le emissioni a lungo termine.
La nave è stata dotata di inverter Danfoss Drives su ciascuno dei suoi quattro propulsori. Drives che aiutano Maersk Supply Service a ottenere un risparmio energetico ancora maggiore, poiché i propulsori non ruotano più in modo continuo e quindi consumano energia solo quando effettivamente necessario.
I propulsori di solito funzionano a piena velocità. Ora, grazie al controllo con inverter, è molto più efficiente la modalità di posizionamento dinamico (DP).
Danfoss Drives ha fornito 2 inverter VLT® AutomationDrive FC 302 da 800 kW e 2 VLT® AutomationDrive FC 302 da 500 kW per il controllo dei 4 propulsori.
![](/media/a10dejme/maersktender2-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Inoltre, Maersk Supply Service ha installato drives Danfoss per migliorare l'efficienza di tutti i ventilatori della sala macchine. Una ventilazione efficiente è un altro importante contributo per garantire un consumo efficiente di carburante.
"I risultati di questo studio possono ora aprire la strada ad aggiornamenti simili da effettuare su diverse navi di classe T di Maersk Supply Services", spiega Maersk Supply Service.
Con la nuova soluzione, Maersk Supply Service è riuscita a ridurre il consumo di carburante. Quando si opera in modalità di posizionamento dinamico (DP), il consumo di carburante si riduce di circa il 30%.
Caspar Daugaard Andersen, Key Account Manager presso Danfoss Drives Sales Denmark, afferma: "È stato un processo entusiasmante contribuire nella riduzione dell'impronta di carbonio presso Maersk Supply Service. Abbiamo molte altre entusiasmanti collaborazioni in cantiere, dove speriamo di ottenere lo stesso successo".
Scegli il meglio per il tuo sistema nel settore navale e offshore, scegli i drives Danfoss
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Certificazioni navali dei convertitori di frequenza Danfoss DrivesI convertitori di frequenza Danfoss sono certificati da parte dei principali enti di classificazione navale a livello mondiale. Di seguito, una breve descrizione delle approvazioni navali e i link per scaricare le certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per argani e gru nel settore NavaleCon il controllo di argani e gru su è possibile ottenere risparmi energetici, funzionamento a bassa rumorosità e nessun rischio di surriscaldamento o perdite di olio idraulico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per propulsione elettrica nel settore NavalePer un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per compressori di refrigerazione nel settore navaleIl controllo a velocità variabile dei compressori a vite, a pistoni e scroll consente di ottenere una riduzione del 15% del consumo energetico e un COP più elevato per i carichi parziali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navaleApprofitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la perforazione offshoreIl controllo pompa a frequenza variabile consente di ottimizzare la produttività nonostante le condizioni del pozzo mutevoli nel tempo, riducendo al contempo i costi.