![Energy storage container and windmills in the background](/media/5bed2p3d/1120x747px_power-to-x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Drives è pioniera nel settore dell'elettrificazione, con soluzioni per applicazioni specifiche come Power-to-X, reti intelligenti e stoccaggio di energia, ricarica rapida ed elettrificazione di porti e navi.
Oggi annunciamo l'estensione di gamma dei convertitori di potenza con un nuovo convertitore ACE 300 della società finlandese Ampner Oy, per la gestione di batterie da 1500 V CC.
Il nuovo convertitore di potenza sarà integrato nel portafoglio di soluzioni di elettrificazione di Danfoss Drives con focus primario sulle reti intelligenti e sullo stoccaggio di energia.
Ampner, azienda affermata nel settore dei sistemi energetici in energie rinnovabili e sistemi di alimentazione ibridi, continuerà a far crescere la propria attività di ingegneria energetica.
![Mika Kulju, President of the Danfoss Drives business](/media/3dqpljpq/1120x747px_mika_kulju.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Mika Kulju, Presidente Danfoss Drives: “Con gli obiettivi climatici per il 2030 sempre più imminenti, la decarbonizzazione attraverso l’elettrificazione sta accelerando in molteplici settori. La tendenza è in crescita in tutte quelle aree applicative in cui la corrente continua a 1500 V, inizia a svolgere un ruolo fondamentale.
Questo è un grande passo per Danfoss Drives nel garantire un’offerta completa per l'elettrificazione dei sistemi, garantendo così le giuste soluzioni per i nostri clienti nei loro progetti di elettrificazione”.
L'Energy storage è una pietra miliare nella transizione energetica globale
I sistemi di stoccaggio di energia sono fondamentali nella transizione energetica globale, poichè garantiscono una disponibilità continua di energia rinnovabile, rafforzando al contempo un approvvigionamento energetico costante, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo la sostenibilità ambientale.
Con l’ampliamento della gamma di elettrificazione, Danfoss Drives sarà in grado di supportare ancora meglio i clienti nelle applicazioni dei sistemi di accumulo dell’energia a batteria (BESS). L'accumulo di energia può essere utilizzato per l'alimentazione mobile, assorbire l'energia rinnovabile in eccesso per un uso successivo e nel peak shaving negli impianti industriali, livellando i picchi e gli avvallamenti nell'alimentazione elettrica.
Lo stoccaggio di energia svolge un ruolo chiave nella trasformazione di successo del nostro sistema energetico.
Sebbene non esista un’unica soluzione alla crisi climatica, lo stoccaggio energetico può offrire un’opportunità sostanziale per accelerare la transizione green e avere un impatto globale importante nell’ambito della decarbonizzazione.
![Shekhar Kubal, Head of Electrification Business Unit at Danfoss Drives](/media/nphha5rw/1120x747px_shekhar_kubal.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Shekhar Kubal, Head of Electrification Business Unit: “Sono entusiasta di vedere ampliare il nostro team e rafforzare la nostra gamma di conversione di potenza. Il nuovo team ha sviluppato un prodotto straordinariamente forte, a cui daremo ancora più valore integrandolo nella gamma Danfoss Electrification.
Nella business unit dell’elettrificazione, siamo entusiasti di offrire d'ora in poi ai nostri clienti, soluzioni di stoccaggio di energia ancora migliori e non vediamo l’ora di condividere questa entusiasmante notizia con i nostri clienti.
Considero questo un inizio promettente. Continueremo ad espandere la gamma con tecnologie ad alta efficienza energetica, mirate alla decarbonizzazione, insieme ai nostri partner”.