Nell’ambito di un piano di sistemazione del territorio, sono stati eseguiti una serie di interventi che hanno comportato la conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione. Tali interventi si sono resi necessari per efficientare l’utilizzo delle acque irrigue, al fine di offrire agli agricoltori un servizio più razionale e attento alla conservazione della risorsa idrica.
Le 3 centrali di pompaggio sono dotate di inverter VLT® AQUA Drive con potenze da 355 a 500 kW e beneficiano di validi servizi di assistenza DrivePro® Life Cycle.
Le nuove centrali di pompaggio nascono nel bacino del fiume Adige, e devono gestire la conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, con l’obiettivo di efficientare la distribuzione e l’utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Queste centrali sono attualmente in corso di esecuzione e consentiranno di effettuare la conversione irrigua per un totale di 1.800 ettari di territorio.
Essenziali i servizi di assistenza e manutenzione a garanzia di affidabilità assoluta delle centrali.