• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Il sollevamento acque a servizio dell'irrigazione dei campi di Mazzè

venerdì 4 novembre 2022
Mazzè case story

Mazzè è un paese della pianura piemontese, sul confine tra la provincia di Torino e quella di Vercelli, che si estende per 27 kmq ed è attraversato dal fiume Dora Baltea, importante affluente di sinistra del fiume Po, che nasce in Val d’Aosta, sul Monte Bianco.

Grazie all’innovativo sistema di automazione della centrale di pompaggio, l’acqua della Dora Baltea viene sollevata fino a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione, Villareggia e Fraschea.

Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Prestazioni di prima classe nel trattamento acqua

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    “Fast reserve” – energia elettrica stabile e subito disponibile

    La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Produzione di idrogeno verde con Danfoss Drives

    DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.

  • if (isSmallPicture) { Gestione efficiente delle risorse idriche a uso agricolo; } else if (isBigColumns) { Gestione efficiente delle risorse idriche a uso agricolo } else { Gestione efficiente delle risorse idriche a uso agricolo }
    Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligente

    La conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
    Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle.

  • if (isSmallPicture) { Campo del progetto di irrigazione; } else if (isBigColumns) { Campo del progetto di irrigazione } else { Campo del progetto di irrigazione }
    In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?

    ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.

  • if (isSmallPicture) { Riduzione dei costi operativi di oltre 0,7 milioni di dollari in 15 anni; } else if (isBigColumns) { Riduzione dei costi operativi di oltre 0,7 milioni di dollari in 15 anni } else { Riduzione dei costi operativi di oltre 0,7 milioni di dollari in 15 anni }
    Koyambedu: 22% di riduzione del consumo energetico nell'impianto di trattamento delle acque reflue

    INDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.

  • if (isSmallPicture) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss; } else if (isBigColumns) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss } else { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss }
    Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabili

    Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero } else { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero }
    Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario

    Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario

    Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

  • if (isSmallPicture) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell; } else if (isBigColumns) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell } else { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell }
    Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia

    I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
    Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Drives per pompe industriali

    Controllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per miscelatori, pompe di drenaggio e soffianti

    Utilizza i convertitori di frequenza per controllare la velocità dei motori in numerose applicazioni, quali pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio, favorendo un livello maggiore di prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e costi.