Il 2018 è un anno importante per Danfoss Drives, una pietra miliare nella storia dell'azienda.
Cinquanta anni fa, Danfoss è stata la prima azienda ad introdurre la produzione in serie di drives.
Da allora, Danfoss è precursore nella tecnologia dei convertitori di frequenza e nelle soluzioni digitali che consentono ai clienti di crescere in un mondo che cambia rapidamente.
Fieri del nostro passato
Danfoss Drives è unica perché ha sempre mantenuto il focus al 100% su sviluppo, produzione e fornitura di convertitori di frequenza.
Dal 1968, la gamma di prodotti e servizi di qualità elevata, con funzioni specifiche per tipo di applicazione, viene progettata per massimizzare le prestazioni di processo, risparmiare energia e ridurre al minimo le emissioni.
In qualità di fornitori “motor and system independent”, Danfoss Drives offre la libertà di scelta nell’equipaggiare i tuoi sistemi per garantire le migliori soluzioni di azionamento senza compromessi.
Priorità sul presente
50 anni di drives rappresentano un momento di festa. Ma è anche il momento di riaffermare l'impegno dell'azienda nei confronti dei propri clienti e partner e dimostrare come Danfoss sia in continua evoluzione. Riconoscendo e affrontando i megatrend che interessano il mondo di oggi, Danfoss sta rinnovando le tecnologie che affrontano il cambiamento climatico, sostengono la sempre più rapida urbanizzazione, gestiscono il trattamento dell’acqua e delle acque reflue, colmano il gap tra generazione e consumo di energia.
Inoltre, le ultime tendenze di automazione e connettività consentono a Danfoss di cambiare il modo di operare per favorire ulteriormente il successo dei clienti e offrire un'esperienza digitale end-to-end.
Concentrati sul futuro
Sulla scia di decenni di esperienza, Danfoss Drives rimane appassionata del futuro.
Nel 2025, si stima che oltre 5 miliardi di persone (oltre il 50% della popolazione mondiale stimata) usufruiranno direttamente o indirettamente dei benefici derivanti dalle tecnologie Danfoss Drives nella loro vita quotidiana.
La base installata di convertitori di frequenza aiuterà a risparmiare l'equivalente annuale di 60 ore di consumo energetico globale.
Danfoss Drives da 50 anni opera sul mercato con team specializzati per ogni applicazione, e confida che la visione e la passione di tutti i dipendenti siano ancora vive e briose come lo erano nel 1968, anno in cui fu introdotta la prima produzione in serie di drives.
Mentre celebra il suo successo, Danfoss Drives continuerà a lottare per ottenere acqua pulita, aria pulita, potenza pulita e un futuro pulito.