Il nuovo CIE in Danimarca soddisferà la crescente domanda di personale qualificato nel campo dell'ingegneria elettronica. Gli innovativi laboratori per l'istruzione e la ricerca richiederanno elevati standard al sistema di raffreddamento. Pertanto, Danfoss e il partner G.I. Industrial Holding stanno introducendo uno dei primi chiller che utilizzano il refrigerante R452B, che presenta uno dei più bassi potenziali di riscaldamento globale per i sistemi scroll oggi disponibili.
Il basso GWP è una scelta specifica dei proprietari di Danfoss, la BMC Foundation, che sostiene l'università. Il chiller che utilizza R452B ridurrà il GWP del 67%, riducendo l'impatto della CO2 sull'ambiente.
La soluzione fornita da G.I. Industrial Holding è dotata di valvole scroll DSH multi-refrigerante, MPHE, elettronica, sensori e valvole Danfoss.
"Sicuramente vediamo i clienti che chiedono soluzioni a basso GWP. Essi desiderano incrementare il loro risparmio energetico e ridurre la loro impronta climatica", spiega Francesco Fadigà, Direttore Tecnico, G.I. Industrial Holding SpA. "La transizione a refrigeranti a basso GWP sta accelerando. Questa soluzione è la prima in Danimarca a utilizzare il nuovo refrigerante con il compressore scroll Danfoss con IDV. Abbiamo scelto di sviluppare il chiller con R452B e i compressori multi-refrigerante DSH in quanto ci consente di raggiungere la stessa soluzione ad alta efficienza, affidabile e flessibile rispetto alle unità standard con refrigerante R410A, ma con un GWP molto inferiore", aggiunge.
Maggiori informazioni sugli scroll multi-refrigerante Danfoss con IDV