• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

I nuovi compressori Danfoss per pompe di calore industriali e per il comfort riducono le emissioni e il consumo energetico

mercoledì 3 luglio 2024
  • Danfoss presenta tre nuovi compressori per refrigeranti naturali e a basso GWP: VZN inverter scroll, PSH scroll e BOCK® semiermetico alternativo HGX56 CO2 T
  • Danfoss fornisce ai produttori di pompe di calore (OEM) un supporto esperto nelle applicazioni industriali e di comfort, che comprende la progettazione di sistemi, l'ottimizzazione delle prestazioni, gli strumenti di simulazione, le strutture di test e la semplificazione della produzione.
  • L'esperienza applicativa affidabile e il portafoglio comprovato offrono progetti di sistemi flessibili e una catena di fornitura snella e stabile per gli OEM che desiderano ridurre il time-to-market.


Gli OEM possono accelerare la transizione ecologica con nuove ed estese gamme di compressori per pompe di calore industriali e per il comfort. La nuova gamma comprende il compressore semiermetico alternativo a 6 cilindri BOCK® HGX56 CO2 T per pompe di calore industriali di grande capacità, i compressori scroll PSH per unità reversibili da tetto e sistemi idronici in climi freddi e i compressori scroll con inverter VZN per pompe di calore commerciali leggere.

Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano la metà del consumo finale di energia in Europa. Nel suo rapporto "The Future of Heat Pumps" [1], l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) stima che entro il 2030 le pompe di calore potranno ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) di 500 milioni di tonnellate, pari alle emissioni annuali di CO2 delle automobili in Europa. A livello globale, i settori pubblico e privato stanno incoraggiando scelte più ecologiche come l'elettrificazione del riscaldamento, gli incentivi per le pompe di calore e l'uso di refrigeranti a basso GWP.

Commentando l'abbandono dei combustibili fossili, Kristian Strand, Presidente di Danfoss Commercial Compressors, ha dichiarato:

"I proprietari degli edifici chiedono ai loro fornitori efficienza energetica e responsabilità, il che crea una crescente domanda di tecnologie sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. A livello globale, stiamo assistendo a uno spostamento del mercato dalle caldaie a gas alle pompe di calore nella progettazione di edifici plurifamiliari o ad uso uffici. Anche le pompe di calore industriali e di processo stanno guadagnando terreno e svolgono un ruolo centrale nella decarbonizzazione di settori come quello alimentare e delle bevande, chimico o tessile. "

Kristian Strand ha proseguito:

"La nostra gamma completa offre capacità di riscaldamento in configurazione a circuito singolo che vanno da 30 kW con la gamma VZN a 350 kW con i compressori BOCK®, fornendo alte temperature di alimentazione dell'acqua. Questi compressori consentono agli OEM di semplificare i progetti, ridurre al minimo l'impatto ambientale e conformarsi a direttive come la EPBD europea. Ci impegnamo ad aiutare gli OEM a ottenere successi immediati e a conquistare una posizione di mercato competitiva per il futuro, su ogni tipo di progetto".

Tre nuovi compressori offrono flessibilità e semplicità per qualsiasi pompa di calore a basso GWP o a refrigerante naturale.

BOCK® HGX56 CO2 T - semplicità per le pompe di calore industriali

Ideale per pompe di calore di grande capacità, il BOCK® HGX56 CO2 T a 6 cilindri semiermetico raggiunge temperature dell'acqua fino a 90°C e offre un'alternativa efficiente all'ammoniaca e ai refrigeranti sintetici. L'HGX56 CO2 T riduce i costi, la complessità del sistema e il numero di compressori necessari per le grandi pompe di calore industriali, la refrigerazione e i sistemi di teleriscaldamento. Attualmente disponibile nella maggior parte dei Paesi, Danfoss prevede che l'HGX56CO2 T sarà in vendita in Nord America a partire dal 2025.

Compressori scroll PSH - opzione a basso GWP nei climi freddi

Il nuovo compressore scroll PSH è ideale per le unità reversibili a tetto e per i sistemi a pompa di calore idronici del Nord America con limiti di temperatura dei gas di scarico più elevati. Dotato di iniezione di liquido, vapore e umido, viene fornito con un pacchetto completo di componenti qualificati per la gestione dell'iniezione e offre comfort tutto l'anno con una temperatura di alimentazione dell'acqua fino a 65°C/149°F. La versatile gamma di scroll PSH è ottimizzata per i sistemi di nuova generazione che passano a opzioni a basso GWP come l'R454B.

Compressori scroll con inverter VZN: il doppio della potenza in un'unica unità

Per le applicazioni europee, gli OEM possono facilmente passare al refrigerante naturale R290 per le case plurifamiliari nuove o ristrutturate. Progettata per accelerare l'adozione delle pompe di calore, la gamma di compressori scroll a inverter VZN garantisce la semplicità di progettazione, offrendo una capacità di riscaldamento fino a 70 kW in una configurazione a circuito singolo con meno di 5 kg di carica nel circuito, per applicazioni di pompe di calore aria-acqua. Un solo compressore VZN fornisce una capacità sufficiente di alimentazione dell'acqua di 80°C, anche a basse temperature ambientali.

Le pompe di calore sono fondamentali per la decarbonizzazione del riscaldamento e le soluzioni annunciate oggi sono fondamentali per il successo di queste applicazioni. Le innovazioni Danfoss continueranno a sostenere i professionisti che rendono possibile la transizione verde. Attualmente, Danfoss fornisce fino al 70% della distinta base per una pompa di calore aria-acqua e ha in programma di rilasciare altri prodotti quest'anno. La piattaforma Alsmart® Universal Controller, vincitrice del premio MCE 2024, arriverà sul mercato nel corso del 2024, così come gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate ottimizzati per l'R290, a ulteriore sostegno della crescente domanda di pompe di calore, anche nelle installazioni residenziali monofamiliari.

Danfoss sostiene il movimento ecologico offrendo agli OEM un partner all-in-one di fiducia per la progettazione, la costruzione e l'ottimizzazione di tutte le applicazioni di pompe di calore a basso consumo energetico.

Per saperne di più sui tre nuovi compressori, visitare heatpumps.danfoss.it.

Per saperne di più sulle pompe di calore

Referenze

Applicazioni correlate