Danfoss ha certificato la sua gamma di compressori scroll DSH per l'uso con i refrigeranti R454B e R452B, offrendo agli OEM "massima flessibilità" nell'offrire alternative al refrigerante R410A.
Già un'opzione molto diffusa per chiller commerciali e sistemi rooftop che utilizzano l'R410A, con la tecnologia della valvola di mandata intermedia (IDV) per migliorare l'efficienza di raffreddamento stagionale a carico parziale, i compressori scroll DSH ora supportano i refrigeranti R454B e R452B. L'opzione di utilizzare nuovi refrigeranti a basso GWP è dovuta alla graduale riduzione nella UE dei refrigeranti a elevato GWP, che ha limitato la disponibilità e aumentato il prezzo dell'R410A.
Intanto, nei paesi in cui il GWP del refrigerante è già tassato, il passaggio ai refrigeranti R454B o R452B fornirà risparmi sul valore fiscale rispettivamente fino al 78% e al 67%.
La compatibilità multi-refrigerante dei compressori, unitamente a prestazioni di drop-in simili a quelle dell'R410A, è stata concepita per semplificare il più possibile la transizione del refrigerante per gli OEM senza la necessità di apportare modifiche radicali al sistema, accelerando così il time-to-market, sia per gli impianti di raffreddamento che per quelli reversibili.
Le modifiche consentono inoltre agli OEM di personalizzare le linee in ritardo e di ridurre le giacenze a magazzino, aumentando la flessibilità complessiva e la facilità di gestione delle scorte.
Matthieu Stoll, Direttore del reparto A/C Marketing di Danfoss Cooling, ha affermato: "Nel mondo, la transizione dei refrigeranti avviene a velocità diverse. Utilizzando i compressori scroll DSH Danfoss con IDV, gli OEM possono ora rispondere più facilmente ai cambiamenti del mercato, sia che si tratti di nuovi requisiti di efficienza o di riduzione del GWP. Questa è la massima flessibilità. E con un livello di GWP di 466, l'R454B in particolare può essere visto come una potenziale soluzione a lungo termine".
I vantaggi della nuova gamma di compressori includono:
- Supporto multi-refrigerante drop-in per R454B e R452B, che offre la personalizzazione della linea in ritardo e un inventario ridotto con un minimo sforzo di riprogettazione,
- La tecnologia IDV di Danfoss consente una maggiore efficienza a carico parziale,
- 10 modelli da 7,5 a 40 TR e un'ampia gamma di opzioni di collettore,
- Mappe operative adatte a un'ampia gamma di applicazioni, sia reversibili che di solo raffreddamento, inclusi chiller e unità rooftop.
I refrigeranti R454B e R452B sono classificati come A2L (leggermente infiammabili) e sono regolati in base alle norme EN378 e IEC60335-2-40. Gli OEM devono quindi adottare misure adeguate per la conformità in determinate applicazioni.
-
Vedi tutti i componenti pronti per la transizione del refrigerante in Coolselector®2
Coolselector®2 è un software relativo alla refrigerazione che può essere scaricato gratuitamente. Si tratta di un metodo scientifico che consente di risparmiare tempo nella scelta dei componenti prodotti da Danfoss e di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di refrigerazione e climatizzazione fornendo informazioni tecniche accurate. Coolselector®2 offre calcoli obiettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e climatizzazione in base ai dati forniti dall'utente o in base a condizioni d'esercizio standard.