Danfoss ha inaugurato una nuova linea di produzione in India dedicata alla fabbricazione di filtri disidratatori bi-flow DMB/DCB, in risposta alla crescente domanda di mercato. I nuovi filtri disidratatori bi-flow, appositamente progettati, mostrano una lieve riconfigurazione, che si traduce in un miglioramento delle prestazioni del sistema:
- Vantano una pressione massima di esercizio di 50 bar* e temperatura di 120°C
- Capacità di rimozione dell'umidità superiore del 20% rispetto alle alternative presenti sul mercato
- Questi filtri disidratatori sono completamente qualificati per i principali refrigeranti A2L e A3 necessari nelle nuove piattaforme.
*Di fabbrica in India
L'ampliamento dello stabilimento produttivo in India, insieme al supporto continuo della squadra di produzione in Messico, consente a Danfoss di realizzare una distribuzione globale dei filtri disidratatori in tempi notevolmente rapidi. Questo si traduce in una disponibilità costante e consegna più rapida per i clienti di tutto il mondo.
Il filtro disidratatore costituisce un componente fondamentale per garantire l'affidabilità e la durata del sistema. Danfoss offre una vasta selezione di filtri disidratatori che comprendono sia varianti con nucleo ermetico che intercambiabile. Il ruolo del nucleo è quello di migliorare la capacità dei filtri disidratatori di assorbire umidità e acidi, prevenendo efficacemente la corrosione delle superfici metalliche del compressore, proteggendolo allo stesso tempo dalla decomposizione dell'olio e del refrigerante.
Per saperne di più sui filtri disidratatori di Danfoss :
Il filtro disidratatore è un elemento fondamentale per l'affidabilità e la durata del sistema. La gamma di filtri disidratatori Danfoss comprende sia la variante con nucleo ermetico che intercambiabile. Il ruolo del nucleo è quello di migliorare la capacità dei filtri disidratatori di assorbire umidità e acidi, prevenendo efficacemente la corrosione delle superfici metalliche del compressore, proteggendolo allo stesso tempo dalla decomposizione dell'olio e del refrigerante.
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La soluzione è Coolselector®2
Coolselector®2 offre calcoli imparziali per la selezione di componenti per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o alle condizioni operative standard.