- I data center modulari avanzati accelerano le applicazioni di intelligenza artificiale e i picchi di lavoro, sfruttando sistemi integrati di recupero del calore che può essere riutilizzato esternamente
- I data center modulari avanzati supportano la rapida crescita dell’intelligenza artificiale, utilizzando soluzioni ad alta efficienza energetica per ridurre il consumo di energia e le emissioni.
Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) e Danfoss hanno annunciato la loro collaborazione per la fornitura di HPE IT Sustainability Services - Data Center Heat Recovery, un modulo di recupero del calore pronto all’uso che contribuisce a gestire e valorizzare il calore in eccesso[1] nella transizione verso strutture IT più sostenibili.
Si prevede che la rapida integrazione dell’intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence) nelle organizzazioni e nelle aziende comporterà un drastico aumento della domanda di energia e dell'utilizzo di infrastrutture IT ottimizzate per l'AI. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, entro il 2026 il settore dell'AI dovrebbe crescere in modo esponenziale fino a consumare almeno dieci volte la domanda di elettricità del 2023[2].
Per mitigare queste sfide, le principali aziende del settore IT e i gestori delle strutture che ospitano i data center stanno adottando misure per ridurre l'utilizzo di energia, ad esempio introducendo moderne soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e migliorando i sistemi di raffreddamento. Si stima che il calore in eccesso nella sola UE sia di 2.860 TWh/anno, quasi pari al fabbisogno totale di energia dell'UE per riscaldamento e acqua calda sanitaria degli edifici[3] residenziali e del settore terziario. Il flusso di calore in eccesso nei data center è ininterrotto e costituisce quindi una fonte molto affidabile di energia pulita.
Per affrontare questi problemi, la nuova soluzione per data center ad alta efficienza energetica di HPE e Danfoss offre:
-
Il data center modulare MDC (Modular Data Center) scalabile di HPE, sotto forma di container di piccolo ingombro e ad alta densità (kW/rack), che può essere installato praticamente ovunque grazie alla totale assenza di materiali pesanti e che utilizza tecnologie come il raffreddamento diretto a liquido, riducendo il consumo energetico complessivo del 20%.
-
Le soluzioni innovative Danfoss, come i moduli di recuper del calore, che catturano il calore in eccesso dai data center per fornire riscaldamento rinnovabile agli edifici e alle industrie nei dintorni per varie applicazioni, e i compressori oil-free Turbocor®, che migliorano l'efficienza di raffreddamento dei data center fino al 30%.
"La nostra partnership strategica con HPE è un ottimo esempio di come rivoluzioniamo la costruzione e decarbonizzazione dei data center insieme ai clienti", ha dichiarato Jürgen Fischer, Presidente di Danfoss Climate Solutions. "Con questa ultima partnership intersettoriale stiamo realizzando un progetto per la prossima generazione di data center sostenibili, utilizzando le tecnologie disponibili oggi".
Agilità e vantaggi della modularità
Il data center modulare di HPE incorpora le tecnologie di raffreddamento diretto a liquido (DLC, Direct Liquid Cooling) per migliorare l'efficienza energetica di oltre il 20% e ottimizzare la produzione e la distribuzione di energia, ottenendo un notevole risparmio energetico. Il design compatto minimizza le perdite di energia riducendo la distanza di trasporto dell'energia e del liquido di raffreddamento e massimizza il differenziale di temperatura in ingresso e in uscita, favorendo la cattura del calore in eccesso. Inoltre, l'agilità della soluzione MDC e l'esclusione di materiali pesanti eliminano la necessità di costosi materiali da costruzione convenzionali e riducono significativamente il time-to-market. L'implementazione può avvenire tre volte più rapidamente rispetto ai data center tradizionali, passando da 18 mesi a soli 6 mesi. Infine, l'ingombro ridotto e la flessibilità dei data center modulari MDC consentono di posizionarli in prossimità dei siti di generazione dei dati, riducendo l'impatto energetico e gli ostacoli associati alle complesse architetture di rete e al trasferimento di grandi quantità di dati, oltre a supportare una migliore governance e sicurezza delle informazioni.
"In HPE crediamo nel potere della collaborazione per creare soluzioni rivoluzionarie", ha dichiarato Sue Preston, Vice President & General Manager, WW Advisory & Professional Services & Managed Services, HPE. "La nostra partnership con Danfoss unisce l'innovativo data center modulare di HPE con la più avanzata tecnologia di recupero del calore di Danfoss. Insieme, non stiamo solo aggiungendo valore, ma lo stiamo moltiplicando. Sfruttando la risorsa tipicamente non valorizzata del calore di scarto, trasformando i rifiuti in valore, dimostrando che il futuro dell'utilizzo dell'energia è efficiente, intelligente e, soprattutto, realizzabile ora".
Con una densità senza precedenti, i data center modulari di HPE offrono un'impressionante efficacia nell’uso dell'energia (PUE, Power Usage Effectiveness ) di 1,1[4] in contrasto con il PUE di 1,3-1,4 tipicamente associato ai migliori design moderni dei data center tradizionali in muratura. In grado di gestire le architetture più esigenti dal punto di vista energetico, come HPE Cray Supercomputing EX4000, il data center modulare di HPE è l'architettura adeguata per i carichi di lavoro mission-critical e ad alta intensità di calcolo, come il supercalcolo e l'intelligenza artificiale generativa, consentendo a scienziati, università e aziende di ottenere risultati più rapidamente.
Dai chip ai chiller: l’innovazione per la decarbonizzazione
Per sfruttare il calore in eccesso, una delle maggiori fonti di energia non sfruttate e con il maggior potenziale per i data center in Europa, HPE ha stretto una collaborazione con Danfoss come partner per la decarbonizzazione. La partnership strategica fa leva sull'ampio portafoglio di prodotti Danfoss per la realizzazione di soluzioni ad alta efficienza energetica, al fine di promuovere l'innovazione, sostenere la decarbonizzazione e realizzare un progetto per la prossima generazione di data center modulari sostenibili.
La soluzione HPE IT Sustainability Services - Data Center Heat Recovery si ispira a come Danfoss sta già utilizzando la tecnologia di riutilizzo del calore nel campus del suo quartier generale in Danimarca. Qui, il calore viene recuperato dal data center di Danfoss, energizzato da una pompa di calore e riutilizzato negli edifici circostanti per il riscaldamento degli ambienti. Il calore può anche essere immesso nella rete di teleriscaldamento locale per fornire una fonte di calore rinnovabile ai residenti. Il riutilizzo del calore è una parte importante della strategia di decarbonizzazione di Danfoss, che ha aiutato l’azienda a raggiungere la neutralità di carbonio nel sistema energetico del suo campus di 250.000 m2 a Nordborg nel 2022.
La nuova soluzione modulare scalabile per i data center sfrutta le tecnologie Danfoss, tra cui i compressori Turbocor® per le pompe di calore e i chiller, gli scambiatori di calore, i moduli per il riutilizzo del calore, gli inverter e gli skid per le pompe, consentendo ai data center di essere raffreddati in modo fino al 30% più efficiente, recuperando e riutilizzando il calore in eccesso. È una soluzione modulare con componenti che lavorano armoniosamente insieme e comprende due opzioni di stack tecnologici con un sistema di recupero del calore, che include uno scambiatore di calore idronico e una pompa di calore acqua-acqua, che recupera il calore da un data center modulare edge-to-cloud raffreddato ad aria e potenzialmente da un data center modulare HPC raffreddato a liquido di seconda fase.
Nell'ambito del suo approccio olistico "Reduce, Reuse, Resource", Danfoss collabora anche con HPE per il ritiro dei suoi asset IT a fine uso attraverso HPE Asset Upcycling Services, una soluzione di economia circolare che consente la rigenerazione e il riutilizzo della tecnologia, recuperando al contempo valore economico da tali asset.
Disponibilità
HPE IT Sustainability Services - Data Center Heat Recovery è ordinabile immediatamente.
Informazioni su Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) è l'azienda globale edge-to-cloud che aiuta le organizzazioni ad accelerare i processi estraendo valore da tutti i loro dati, ovunque. Basandosi su decenni di reimmaginazione del futuro e di innovazione per migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano, HPE offre soluzioni tecnologiche uniche, aperte e intelligenti come servizio. Con un'offerta che spazia dai servizi cloud al calcolo, all'High Performance Computing e all'AI, all'Intelligent Edge, al software e allo storage, HPE offre un'esperienza coerente su tutti i cloud e i dispositivi edge, aiutando i clienti a sviluppare nuovi modelli di business, a impegnarsi in nuovi modalità di lavoro e ad aumentare le prestazioni operative. Per ulteriori informazioni, visitare: www.hpe.com.
Contatti per i media:
Pia Beltrao Hansen
pia.hansen@danfoss.com
Benjamin Lesueur
benjamin.lesueur@hpe.com
Risorse aggiuntive
- Hewlett Packard Enterprise builds AI supercomputer for CRIANN to accelerate scientific research and innovation
- HPE and Danfoss unveil heat recovery solution for enterprise environmental goals
- UK Government invests £225m to create UK’s most powerful AI supercomputer with University of Bristol and Hewlett Packard Enterprise
- Danfoss paper on decarbonization of data center industry
Fonti
- Excess heat, also called surplus heat or waste heat, can be reused through existing and well-proven technologies, most notably heat pumps. Excess heat - Danfoss Impact Issue no. 2
-
Electricity 2024 - Analysis and forecast to 2026 (iea.blob.core.windows.net)
- Excess heat - Danfoss Impact Issue no. 2
-
When using Direct Liquid Cooling (DLC) technologies.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Data centerLe soluzioni Danfoss aiutano l'intera gamma di data center a raggiungere un'elevata efficienza nell'utilizzo e riutilizzo dell'energia, supportando al contempo tempi di attività elevati e affidabili. Le nostre offerte includono soluzioni per il raffreddamento, la sicurezza antincendio, la distribuzione dell'energia elettrica, il riutilizzo e il recupero termico.