Raddoppiamo la produzione di sensori intelligenti: aumento della capacità produttiva del 130 % nel 2022 grazie al nostro stabilimento di Minden, in Germania.
Per soddisfare le esigenze del futuro basate sul digitale, gli OEM del settore dell'idraulica mobile devono costruire macchine più intelligenti, più sicure e con prestazioni più elevate che mai. Ecco perché, nel 2022, Danfoss Sensing Solutions raddoppierà la produzione di sensori di pressione a film sottile con una capacità di produzione aggiuntiva dal nostro stabilimento di Minden, in Germania.
A gennaio 2022, la produzione dei trasmettitori di pressione MBS 1250 e dei nuovi trasmettitori di pressione DST P650 è aumentata del 35%, a dimostrazione del fatto che Danfoss Sensing Solutions sta già aiutando i suoi clienti in tutto il mondo a soddisfare la domanda di soluzioni intelligenti in una varietà di applicazioni idraulica mobile.
“La nostra maggiore capacità produttiva supporta i nostri ambiziosi piani di crescita per il portafoglio di sensori di pressione per idraulica mobile. Le esigenze del mercato sono a noi chiare, ed è per questo che garantire la capacità produttiva flessibile è una delle mie principali battaglie da vincere, insieme a sicurezza e qualità, per il 2022", afferma Kasper Kristiansen, Plant Manager, Danfoss Sensing Solutions Gmbh.
Con apparecchiature di produzione aggiuntive, un aumento del 25% dei dipendenti su tre turni di produzione dedicati, Danfoss Sensing Solutions sottolinea il suo impegno ad aiutare gli OEM a servire il mercato in rapida espansione dell'idraulica mobile.
Una flotta a prova di futuro grazie al trasmettitore di pressione DST P650
Sull'onda del potenziamento della capacità di produzione di trasmettitori di pressione, Danfoss Sensing Solutions sta lanciando il DST P650 di nuova generazione, un robusto trasmettitore di pressione digital- ready che offre efficienza, affidabilità e sicurezza a prova di futuro.
Con funzionalità ad alte prestazioni e una base per una diagnostica intelligente e scalabile (che sarà lanciata entro la fine del 2022), il DST P650 è progettato per resistere anche in ambienti impegnativi quali l'agricoltura, l'edilizia e le applicazioni di movimentazione dei materiali in tutto il mondo.
Il processore di segnale digitale ad alta precisione Danfoss ASIC consentirà alle funzioni diagnostiche di fornire dati critici dal punto di vista del tempo a un'interfaccia utente per una maggiore sicurezza, una maggiore operatività della macchina con manutenzione preventiva e prestazioni a basso consumo energetico. E con funzionalità rivoluzionarie come il rilevamento automatico dei guasti combinato con il supporto remoto mondiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Danfoss, il trasmettitore di pressione DST P650 è un cavallo di battaglia compatto ma potente nel cuore di macchinari colossali.
DST P650 Caratteristiche e vantaggi:
- Sicurezza ad alte prestazioni: sicurezza funzionale conforme a ISO 13849-1 MTTFd>100 anni secondo PLc.
- Affidabilità: la robusta struttura resistente agli urti e alle vibrazioni consente prestazioni elevate in applicazioni elettromagnetiche elevate come macchine agricole e edili.
- Diagnostica: rilevamento automatico dei guasti per una rapida risoluzione dei problemi e tempi di fermo macchina notevolmente ridotti. Questa funzionalità verrà rilasciata più avanti nel 2022.
- Funzionalità a prova di futuro: la conformità PLUS +1® garantisce una perfetta integrazione con i prodotti elettroidraulici in un sistema di controllo personalizzato, unendo i prodotti in un'unica catena di utensili.
- Piattaforma evoluta: la nuova connettività digitale è programmabile in base alle specifiche esigenze applicative, ponendo le basi per lo sviluppo futuro.
- Partnership + Esperienza applicativa: Danfoss ha oltre 40 anni di esperienza sul mercato in prima linea combinata con innovazioni leader del settore, il che significa che siamo pronti a supportare il tuo viaggio ora e nel futuro.