Quest'anno a Chillventa, Danfoss si concentrerà sul tema “Cambia prospettiva sulla catena del freddo” e dimostrerà come il suo ampio portafoglio di soluzioni per la refrigerazione e HVAC possa contribuire alla creazione di una catena del freddo sostenibile, migliorando l'efficienza e riducendo le emissioni di carbonio.
Cambia prospettiva su food processing & cold storage
Presso stand Danfoss, verranno presentate soluzioni che aiutano i produttori di alimenti e bevande a costruire sistemi di refrigerazione che mettono al primo posto la sicurezza e l'efficienza energetica. “Collaboriamo con oltre l'80% degli operatori globali della catena del freddo, e i nostri componenti consentono lo stoccaggio refrigerato nel 90% dello spazio globale per lo stoccaggio a freddo,” afferma Anatoly Mikhailov, Vice Presidente della Refrigerazione Industriale di Danfoss.
Le principali soluzioni includono:
- Il debutto di NeoCharge® l'ultima innovazione di Danfoss per ridurre il consumo energetico nello stoccaggio a freddo.
- La gamma completa di componenti per sistemi transcritici industriali a CO2.
- Una nuova versione dell'Intelligent Purging System (IPS 8) per sistemi a propano.
- Tecnologie che supportano i sistemi di riscaldamento industriale ad alta temperatura, come il compressore a sei cilindri BOCK® HGX56 CO₂ T, il compressore Danfoss PSG Scroll e il compressore a vite Palladio.
- Il nuovo controllore EKE 400 incluso in un pannello che garantisce alta efficienza e controllo totale degli evaporatori.
Cambia prospettiva sulla refrigerazione per il settore della ristorazione
Per il prossimo anello della catena del freddo, Danfoss esporrà la sua vasta gamma di soluzioni di refrigerazione per il settore HORECA, tra cui:
- Soluzioni certificate per l'uso con refrigeranti a basso GWP e naturali, nonché unità di condensazione e valvole solenoidi per CO₂.
- Soluzioni per celle frigorifere come Optyma™ Control e Optyma™ Plus INVERTER, VLT® Refrigeration Drive FC 103, valvole solenoidi e soluzioni di controllo del surriscaldamento che aumentano l'efficienza energetica, oltre a una vasta gamma di soluzioni IoT e di connettività.
- Sistemi di refrigerazione e vetrine refrigerate per produttori di alimenti e bevande che vogliono ridurre la propria impronta di carbonio.
- Filtro attivo avanzato Danfoss AAF 007, che riduce le perdite di potenza fino al 60% rispetto ai filtri simili ed elimina efficacemente gli armonici di ordine elevato.
Cambia prospettiva sul food retail
All'ultimo anello della catena del freddo, il supermercato al dettaglio, Danfoss porta un livello unico di esperienza reale grazie al suo concetto di Smart Store a Nordborg, in Danimarca. Il supermercato Smart Store, combinato con il Centro di Sviluppo delle Applicazioni, dimostra come, utilizzando tecnologie e soluzioni già disponibili, i supermercati possano ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e ottimizzare le operazioni, il tutto puntando a emissioni nette pari a zero e contribuendo all'ecosistema energetico della comunità. I visitatori dello stand potranno vedere i risultati ottenuti nello Smart Store Danfoss e scoprire come sfruttare la stessa tecnologia.
Gli esperti di Danfoss nel settore della vendita al dettaglio alimentare presenteranno anche il System Manager AK-SM800A, il componente chiave dei sistemi di refrigerazione e HVAC intelligenti ADAP-KOOL® per il food retail, e Alsense®, il software di monitoraggio e gestione dell'azienda.
Cambiare prospettiva su comfort cooling and heating
I visitatori di Chillventa vedranno anche i compressori Turbocor® di Danfoss con l'opzione Active Cooling, che espande ulteriormente l'ambito di applicazione della tecnologia centrifuga senza olio. L'ampio portafoglio R290 dell'azienda risponde all'enfasi del mercato europeo sulla sostenibilità, offrendo opzioni per diverse applicazioni di pompe di calore idroniche e refrigeratori, come il nuovo compressore VZN 220 Inverter Scroll insieme allo scambiatore di calore a piastre H62-CZ. Danfoss dedicherà inoltre un'intera sezione del suo stand a mostrare come le aziende possano utilizzare tecnologie esistenti per recuperare il calore di scarto industriale e utilizzarlo per processi interni o per il teleriscaldamento.
Nuove prospettive sulle sfide di oggi
Per Danfoss, Chillventa rappresenta non solo un'opportunità per presentare le sue soluzioni innovative per ottimizzare la catena del freddo, ma anche una piattaforma ideale per pensare fuori dagli schemi. "Il nostro settore affronta sfide enormi che possiamo superare solo collaborando lungo tutta la catena del valore," afferma Jürgen Fischer, Presidente di Danfoss Climate Solutions. "Che si tratti della transizione verso nuovi refrigeranti o dell'energia, crescita economica, qualità della vita e raggiungimento degli obiettivi climatici non sono mutuamente esclusivi. Anzi, stiamo già attuando questi cambiamenti all'interno della nostra azienda. Lo scorso anno abbiamo ridotto le nostre emissioni continuando a crescere. Non vediamo l'ora di partecipare a discussioni creative a Chillventa, con l'obiettivo comune di creare una catena del freddo sostenibile ed efficiente, che porti benefici a tutti noi, all'ambiente e alla nostra economia."