Il nuovo "Smart Store" sarà gestito da Danfoss come centro di sperimentazione per le tecnologie di efficienza energetica. Lo "Smart Store" avrà un'efficienza energetica superiore di circa il 50% rispetto a quella di un comune supermercato dotato di un sistema di refrigerazione a CO2 di prima generazione.
Il nuovo supermercato "Smart Store" di Nordborg, Danimarca:
-
Utilizza fonti energetiche sostenibili
-
Reimpiega il calore in eccesso prodotto dalle celle frigorifere, riducendo i costi di riscaldamento del supermercato fino al 90%.
-
Non solo funziona come supermercato, ma è anche un centro di sviluppo per testare nuove tecnologie.
Commentando il lancio, Jürgen Fischer, Presidente di Danfoss Climate Solutions, ha dichiarato:
Il supermercato Smart Store dimostra che non solo è possibile progettare e costruire un supermercato efficiente dal punto di vista energetico con le soluzioni disponibili oggi, ma è anche conveniente dal punto di vista economico.
L'energia solare è la fonte energetica principale del supermercato, con pannelli solari da 100 kW sul tetto dell'edificio che forniscono energia rinnovabile per le operazioni del supermercato.
Altre iniziative, come l'installazione di porte sulle casse frigorifere e dei congelatori, consentiranno di risparmiare circa un terzo del consumo energetico, mentre la scelta dell'illuminazione a LED consuma fino all'85% in meno di elettricità rispetto alle lampadine a incandescenza. L'automazione e il monitoraggio dello "Smart Store" aggiungono un ulteriore livello di risparmio energetico.
Jürgen Fischer ha aggiunto: "Danfoss ha ripensato l'aspetto dei negozi di alimentari del 21° secolo. Per la prima volta, tutte le tecnologie più all'avanguardia e le soluzioni Danfoss per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari ad alta efficienza energetica sono state riunite in un unico punto vendita. Ma il nuovo supermercato Smart Store è solo l'inizio. Infatti, servirà anche come Centro di Sviluppo delle Applicazioni, un sito di sperimentazione 'live' per le nuove tecnologie che speriamo possano ispirare i rivenditori di generi alimentari di tutto il mondo a passare a supermercati a emissioni zero, pur garantendo condizioni economiche vantaggiose".