Il prestigioso premio è stato assegnato in riconoscimento del lavoro svolto da Danfoss per favorire la decarbonizzazione attraverso l'efficienza energetica.
L'associazione "Alliance to Save Energy" ha conferito a Danfoss il prestigioso premio "Innovative Star of Energy Efficiency" (Stella Innovativa dell'Efficienza Energetica) per l'impegno profuso dall'azienda nel creare soluzioni che favoriscono la decarbonizzazione attraverso l'efficienza energetica. La presidente dell'associazione, Paula Glover, ha consegnato il premio a Rick Sporrer, presidente di Danfoss North America, in occasione del 30° Gala annuale Stars of Energy Efficiency Awards presso l'International Spy Museum di Washington, svoltosi il 4 ottobre.
L'evento ha riunito i leader dell'efficienza energetica dell'industria, delle organizzazioni governative e del mondo accademico, per celebrare i migliori e i più brillanti attori nel campo dell'efficienza energetica, con il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, che ha tenuto il discorso di apertura.
"Danfoss è orgogliosa di essere un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi climatici. Non riusciremo a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi se non daremo priorità all'efficienza energetica, perché l'energia più green, economica e sicura è quella che non utilizziamo", ha dichiarato Sporrer.
"Tutto ciò che facciamo in Danfoss contribuisce positivamente alla produttività di macchine e sistemi, riduce le emissioni e il consumo di energia e favorisce l'elettrificazione, con l'obiettivo di essere il partner privilegiato per i clienti che vogliono decarbonizzarsi. Accetto con piacere questo premio a nome dei nostri 40.000 dipendenti in tutto il mondo che lavorano duramente ogni giorno per rendere Danfoss un leader del settore nella decarbonizzazione e nelle soluzioni ingegneristiche sostenibili."
Coerentemente con i propri obiettivi ESG (Environment, Social, Governance), Danfoss si è impegnata ad essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio nelle sue attività globali entro il 2030, fissando traguardi ambiziosi basati sulla scienza per aumentare l'efficienza energetica e ridurre al contempo le emissioni di carbonio. Nel marzo 2022 Danfoss ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo del 2030 di raddoppiare la produttività energetica dei suoi stabilimenti a livello globale, con ben nove anni di anticipo.
Dal 2007, anno in cui è stata avviata l'iniziativa, l'azienda ha ridotto la sua intensità energetica del 51% e la sua intensità di CO2 del 42%. Nel 2021, la produttività energetica passerà dall'80% del 2020 al 104% di miglioramento rispetto all'anno di riferimento 2007. Sempre nel 2021, il 25% del consumo globale di elettricità sarà a zero emissioni e il 45% del consumo diretto di energia proverrà da fonti rinnovabili.
Un aspetto centrale degli obiettivi di Danfoss è aiutare i clienti a ridurre le proprie emissioni e il proprio consumo energetico. L'azienda sta sviluppando tecnologie per il riscaldamento, la refrigerazione e il condizionamento aria ad alta efficienza energetica, come i compressori oil-free e a velocità variabile, che consentono un funzionamento efficiente ed emissioni ridotte; sistemi di alimentazione ibridi che permettono alle fonti di calore elettriche di lavorare insieme a un sistema di caldaie esistente per generare calore con emissioni ridotte; nonché tutte le tecnologie che facilitano il recupero del calore altrimenti disperso.
Queste tecnologie sono scalabili e utilizzabili in ogni tipo di ambiente e edificio, offrendo un percorso concreto verso un futuro più efficiente e sostenibile. Poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico degli Stati Uniti e solo il 2% del patrimonio edilizio commerciale statunitense viene ristrutturato ogni anno, aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica significa adeguare gli edifici esistenti con soluzioni collaudate che possono essere implementate con successo dal punto di vista finanziario e logistico.
Gli altri vincitori di categoria sono stati:
- CPS Energy
- Kelly Stone, George L. Catrambone School, N.J.
- Congressman Bobby Rush
- Ndustrial
- Knoxville Utilities Board
- Gene Rodrigues
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Lisa Tryson, Director, Corporate Communications and PR
Ph: +1 410 513 1142
Email: LisaTryson@Danfoss.com
Related links: