Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento degli edifici del campus della sede centrale di Danfoss saranno a zero emissioni di carbonio entro la fine del 2022. Un passo importante verso l'obiettivo globale di Danfoss di diventare ´carbon neutral´ prima del 2030.

Un anno fa, Danfoss ha annunciato la sua ambizione di diventare un’azienda ´carbon neutral´ in tutte le sue attività globali entro dieci anni e di contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
Otto anni prima di raggiungere questo ambizioso obiettivo, il quartier generale globale di Danfoss a Nordborg, Danimarca, sarà a zero emissioni di CO2 già nel 2022.
Gli uffici e le fabbriche del campus principale occupano un’area molto vasta, di oltre 250.000 metri quadrati, e negli ultimi anni, hanno subito un notevole mutamento per migliorare l'efficienza energetica. In larga misura applicando le tecnologie verdi di Danfoss, come parte dell’iniziativa Danfoss Global Energy Saving Program. Così facendo, la domanda di combustibili fossili per il riscaldamento è stata ridotta del 60% dal 2007 - e il viaggio continua.

Già dall'inizio di quest'anno, Danfoss ha iniziato ad approvvigionarsi di elettricità verde per la sede centrale e mira a coprire il 60% della domanda di riscaldamento allacciandosi ad un nuovo sistema comunale di teleriscaldamento a zero emissioni di CO2 situato accanto alla sede centrale Danfoss. Il nuovo impianto è entrato in funzione a metà del 2020. Inoltre, verrà presa in considerazione anche l'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento con l'installazione di caldaie elettriche.
"Nel 2021, continueremo il nostro lavoro per rendere il nostro campus della sede centrale carbon neutral", afferma il CEO e presidente di Danfoss Kim Fausing, oltre a spiegare come: "Lo faremo utilizzando elettricità verde e coprendo la domanda di riscaldamento con energia proveniente da un impianto di teleriscaldamento a emissioni zero di CO2, che sfrutta il calore in eccesso proveniente dai processi e dai centri di elaborazione dati, oltre a installare pompe di calore per coprire la restante domanda di riscaldamento - in altre parole, applicando le nostre soluzioni."
Un viaggio ricco di soddisfazioni
Qualche anno fa, nel 2015, il campus della sede centrale di Danfoss era riscaldato al 100% da combustibili fossili. L'anno prossimo, sarà a zero emissioni di CO2. E nel 2024, il calore in eccesso dei nuovi data center Danfoss contribuirà al 25% della fornitura complessiva di calore.
"Attraverso le soluzioni che vendiamo, possiamo contribuire a ridurre le emissioni globali di CO2 di diverse centinaia di milioni di tonnellate all'anno. Ma saremo anche noi stessi a testimoniarlo in prima persona", conclude Kim Fausing.