In occasione di questo Natale, Danfoss ha contribuito attivamente ad un grande progetto per la ristrutturazione del reparto di Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianti d’Organo dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.
Per la celebrazione di questo importante progetto e per regalare un sorriso ai bambini che ogni giorno devono affrontare sfide difficili, anche Danfoss ha partecipato al Decimo Raduno dei Babbi Natale, domenica 1° dicembre 2019, appuntamento organizzato dall’ospedale che ogni anno riunisce migliaia di persone vestite da Babbo Natale nella piazza di fronte all’Ospedale stesso.
Una folla impressionante di Babbi Natale colora di rosso la piazza, e i bambini, nel guardarli, rimangono a bocca aperta, godendosi lo spettacolo dalla vetrata del proprio reparto.

Per qualche ora i bambini dimenticano le loro sfide quotidiane grazie alle tante le iniziative nel corso della giornata, tra le quali l’inaspettato arrivo dal tetto dell’ospedale di numerosi Babbi Natale e dei Super Eroi, che si sono calati lungo le mura dell’ospedale, avvicinandosi alle finestre dei bambini, salutandoli da vicino.
Uno spettacolo di amore e magia tutto per loro!