Puntare su edifici ad alta efficienza energetica
Trascorriamo il 90% del tempo negli edifici e questo dimostra il ruolo fondamentale che essi svolgono nella nostra vita quotidiana. Questi edifici e la loro costruzione rappresentano inoltre oltre un terzo del consumo energetico globale finale e quasi il 40% delle emissioni totali dirette e indirette di CO2. Pertanto la decarbonizzazione degli edifici e il miglioramento della loro efficienza energetica sono essenziali per ridurre un aumento delle emissioni e soddisfare l'Accordo di Parigi.
Ora è il momento di agire
Poiché si prevede che nel 2050 circa due terzi dell'attuale patrimonio edilizio saranno ancora in uso (Architettura2030), l'aumento del tasso di ristrutturazione degli edifici esistenti è una priorità. Allo stesso tempo, anche gli standard per i nuovi edifici, e la loro costruzione, devono migliorare. La prevista crescita del settore edilizio e delle costruzioni in questo periodo rende ancora più urgente la necessità di un intervento (UNEP).
Sfruttare il potenziale degli edifici
Gli edifici sono il fondamento della decarbonizzazione

Ottimizzazione del fabbisogno energetico del patrimonio edilizio
Il patrimonio edilizio globale rappresenta una parte significativa del consumo energetico finale del mondo. L'80% dell'energia utilizzata negli edifici può essere attribuita al riscaldamento e al raffreddamento, che sono ancora prevalentemente basati su combustibili fossili. Ottimizzando semplicemente i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, possiamo garantire un risparmio energetico medio del 30% con un tempo di ammortamento di soli due-quattro anni. Le reti di teleriscaldamento svolgono un ruolo chiave in questo senso, integrando una quota maggiore di capacità di energia rinnovabile e fornendo soluzioni di accumulo per soddisfare la domanda nelle ore di punta.

Potenziale di creazione di un lavoro
Il settore edile non solo ci offre una piattaforma altamente conveniente per ridurre significativamente le emissioni di gas serra, ma può anche fungere da importante creatore di posti di lavoro. L'IEA stima che per ogni milione di dollari investiti in misure di efficienza energetica nel settore edile si potrebbero creare tra 9 e 30 posti di lavoro. Si tratta del potenziale più elevato nell'intero settore energetico. E si tratta di posti di lavoro creati localmente che servono a rilanciare le comunità locali e l'attività economica in generale.

Affrontare la povertà energetica
L'aumento della povertà energetica in tutto il mondo è un fenomeno preoccupante, con una stima di 30 milioni di persone in Europa (CEB), ad esempio, che faticano a riscaldare le loro case.
La semplificazione dell'utilizzo di tecnologie intelligenti e di altri prodotti e servizi ad alta efficienza energetica favorirà un uso più ottimale dell'energia con possibili notevoli risparmi sulle bollette delle famiglie. Ad esempio, in Europa si potrebbero risparmiare fino a 67 miliardi di euro sulle bollette energetiche ogni anno.

Una società più sana
Edifici più efficienti dal punto di vista energetico significano anche comunità e città locali più sane. Un migliore comfort e una migliore qualità dell'aria interna comportano una riduzione delle malattie e dei costi medici associati. Ciò aumenta la produttività complessiva e il livello di comfort della società, con un minor numero di persone che necessitano di congedi per motivi medici..
Soluzioni per l'efficienza energetica negli edifici
Le soluzioni sono pronte
Abbiamo messo a disposizione tecnologie comprovate per aumentare l'efficienza degli edifici e degli impianti al loro interno. Spesso, però, non si riesce a cogliere nemmeno le opportunità a portata di mano. Per sfruttare tutto il potenziale, questa situazione deve cambiare, e rapidamente.
Un modo per farlo è quello di effettuare ristrutturazioni profonde a tappe, che offrono un approccio economicamente vantaggioso all'integrazione di soluzioni che migliorano l'efficienza energetica nei piani di ristrutturazione. Con le ristrutturazioni a tappe si può avere un approccio più flessibile all'obiettivo finale: la decarbonizzazione dell'edificio, sempre bene evidente.
Digitalizzazione
Dobbiamo utilizzare la nostra energia in modo più intelligente e la digitalizzazione è uno dei fattori principali per ottimizzare la produzione di energia, il consumo energetico e l'integrazione dell'energia. I sistemi di automazione e controllo degli edifici possono integrare e ottimizzare la risposta alla domanda, la previsione dei consumi, l'accumulo di energia e la gestione dell'energia distribuita delle energie rinnovabili, rendendoli un'infrastruttura energetica critica per l'area circostante.
Inoltre, gli utenti degli edifici possono comprendere meglio il loro ambiente, gestendo proattivamente il consumo energetico e mantenendo un ambiente di vita sano, confortevole e produttivo, adatto ai loro gusti.
Integrazione del sistema energetico
Un edificio non è solo un edificio. È un'infrastruttura critica per l'intero sistema energetico e per ottimizzare l'efficienza in tale sistema è necessaria l'integrazione. Ciò significa integrare le fonti di riscaldamento e raffreddamento a livello di quartiere e promuovere, e se del caso richiedere, sistemi di riscaldamento e raffreddamento basati su reti che integrino le energie rinnovabili e il calore residuo proveniente, ad esempio, da centri dati, supermercati e impianti di trattamento delle acque reflue.
Combinando l'efficienza energetica con l'integrazione settoriale, garantiamo l'ottimizzazione delle risorse.
Struttura politica per promuovere edifici ad alta efficienza energetica
Sappiamo che saranno necessari grandi investimenti per guidare la tanto necessaria ristrutturazione del patrimonio edilizio globale. Un quadro normativo trasparente e stabile ha un ruolo chiave da svolgere nel consentire l'implementazione di soluzioni economiche come le tecnologie intelligenti, fornendo agli investitori solide basi per la pianificazione.

Esempio in Europa: Fit for 55 e gli edifici
In Europa, il pacchetto Fit For 55 guiderà la transizione dell'UE verso un'economia a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici sono fondamentali in questo senso, poiché attualmente rappresentano il 40% del consumo energetico dell'UE e il 36% delle sue emissioni di gas serra.
I paesi hanno la capacità finanziaria di guidare la decarbonizzazione del patrimonio edilizio, pertanto è fondamentale restare concentrati sulla pianificazione a medio-lungo termine. Siamo fermamente convinti che l'approccio "Energy Efficiency First", che è alla base della riformulazione di alcuni testi legislativi chiave, come la Direttiva sull'Efficienza Energetica, la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED 2) e la Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD), sarà determinante per accelerare l'azione sulle opportunità a portata di mano per la decarbonizzazione, vale a dire una maggiore elettrificazione basata sulle fonti rinnovabili, l'integrazione del settore energetico e la diffusione di soluzioni intelligenti negli edifici.
Soddisfare le ambizioni del settore è fondamentale e Fit For 55 ha la formula per farlo nel modo più efficace dal punto di vista dei costi.