Pionieri nell'industria della plastica e gomma
Dal processo ad alta intensità energetica di fusione di granulati e polveri, fino alla compoundazione, allo stampaggio a iniezione e all'estrusione, le macchine per la produzione di materie plastiche hanno molto da guadagnare in termini di riduzione del consumo di potenza.
La lavorazione di polietilene, poliuretani o polipropileni in componenti plastici e materiali da imballaggio è un settore altamente competitivo basato su costi e qualità.
Per questo motivo la precisione del controllo della temperatura sia nel riscaldamento che nel raffreddamento, unita alla compattezza e alla flessibilità nella progettazione dei componenti, rendono preziosi i drives Danfoss.
Ti aspettiamo a PLAST 2023 PAD. 15 - STAND D132

Aldo Ornaghi, drives expert nell'industria della plastica
Insieme a Aldo Ornaghi, Business Developer per il settore della plastica e della gomma, Francesco Remonti e Mauro Cedro, ti presenteremo la nostra gamma di inverter e servizi dedicati a questo settore.

Francesco Remonti - Application engineer e drives expert per tutte le applicazioni di automazione industriale

Mauro Cedro, Project & Solutions engineer
Drives expert nello studio e nella realizzazione di sistemi in quadro.
Inverter e servizi di assistenza Danfoss Drives - Ottieni il massimo dalla tua applicazione industriale
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveI drives in media tensione pronti all'uso offrono un approccio completamente nuovo per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.
Seleziona un drive in quadro standard e mettilo in funzione rapidamente. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estensioni di funzionalità iC7Si tratta di opzioni che incrementano la flessibilità dei drive, aumentando gli I/O e mettendo a disposizione interfacce dedicate per un'ampia gamma di dispositivi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss VLT® Advanced Active Filter AAF 007Mitigazione armonica, correzione del fattore di potenza e compensazione dello sbilanciamento, tutto in un unico prodotto. I filtri Danfoss VLT® AAF 007 offrono un'efficienza straordinariamente elevata e si adattano a tutti i tipi di drives Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 - Soluzione servo centralizzata con modularità flessibileServosistema modulare multiasse con architettura aperta facilmente integrabile con in tutti i tipi di soluzioni di movimento ad alte prestazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori industrialiOttieni un consumo energetico e costi operativi significativamente inferiori utilizzando i convertitori di frequenza Danfoss per regolare in modo continuo la capacità dei compressori in base al carico termico e alle esigenze di processo effettive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la movimentazione di gru industriali e carripontePer ottimizzare le prestazioni delle gru, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con l'efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensioneOttieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.