Vieni a trovarci a Hydrogen Expo
Danfoss ti aspetta all'evento interamente dedicato alle tecnologie per la produzione, utilizzo e immagazzinamento dell'idrogeno, che si terrà a Piacenza dall'11 al 13 settembre 2024.
I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.
Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell’idrogeno, grazie alla presenza diffusa di fonti di energia rinnovabile e di una capillare rete per il trasporto del gas.
Proprio con l’aumento delle energie rinnovabili non programmabili, sarà necessario trovare soluzioni per lo stoccaggio energetico poichè bisognerà bilanciare la domanda con l’offerta di energia evitando squilibri che renderebbero la rete elettrica più soggetta a disservizi.
La molecola di idrogeno può assolvere anche questo scopo se prodotta da elettrolisi alimentato da fonti di energia rinnovabile.
L’importanza della molecola di idrogeno, risiede nella possibilità intrinseca di produrre energia termica mediante combustione ed energia elettrica mediante elettrolisi, anche in un secondo momento, sempre in assenza di emissione di anidride carbonica.
Il nostro progetto è quello di diventare un punto di riferimento nei sistemi di alimentazione per elettrolizzatori e fuel cell. Crediamo che i nostri drives siano allineati con le reali necessità ed abbiano caratteristiche adeguate alle esigenze dei prossimi impianti di elettrolisi.
Danfoss produce inverter dal 1969, è leader di settore a livello mondiale, da allora continua ad investire in tecnologie e prodotti per l’elettrificazione.
Vieni a trovarci, ci trovi allo stand E161.
Dario Rudellin, il nostro esperto in Energia
Insieme a Dario Rudellin, Business Developer Energy e Power Conversion, saremo lieti di presentarti i nostri convertitori AC /DC ideali per elettrolizzatori fuel cell.
Inoltre Dario terrà un workshop sulle soluzioni che soddisfano requisiti specifici per la conversione energetica:
"Il ruolo della conversione elettrica di potenza nello sviluppo dei moderni elettrolizzatori e fuel cell"
Scopri Danfoss Drives nel settore Energy
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita
I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro
Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Dai rifiuti all’energia sostenibile: Energia elettrica e calore a servizio della città
Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro
L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno
Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'anno
Generando energia elettrica e calore da biogas invece che da combustibili fossili, MEC-BioGas riduce le proprie emissioni di CO2 di 50.000 tpa. I convertitori di frequenza VLT® di Danfoss garantiscono tempi di attività ottimali nelle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti
L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario
Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario
Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia
I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per trasportatori nel settore minerario
La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.